Diagnostizieren eines Problems mit einem einzelnen Kanal

In
Kanal0x-Diagnose
können Sie ein Problem diagnostizieren und Diagnoseinformationen für jeden einzelnen Kanal und anzeigen. Diagnose ist in folgenden Fällen deaktiviert:
  • Sie arbeiten offline.
  • Die IDs stimmen nicht überein.
So diagnostizieren Sie ein Problem mit einem einzelnen Kanal
  1. Klappen Sie auf dem Registerkarte des Geräts
    Kanäle
    auf und wählen Sie danach einen Kanal aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Kanal0x
    die Option
    Diagnose
    aus.
  3. In
    Kanal0x-Diagnose
    können Sie die Diagnoseinformationen anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal