Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen
Das flexible, moderne DCS bietet eine werksweite Lösung mit vordefiniertem Code und Faceplates, die die Bedienerfreundlichkeit für die Bediener verbessern. Die detaillierte Library of Process Objects mit add-on-Anweisungen ermöglicht eine standardisierte Methode des Betriebs, verkürzt die Engineering-Einführungszeit und vereinfacht die Integration von Nicht-Rockwell Automation-Geräten.
"Unser Team bat um modifizierte, angepasste Grafiken, die sich enger am Graustufen-Standard orientieren, aber mehr Farbe zulassen, um die bestehenden Farbschemata der Anlagen besser zu treffen. Und dank der Flexibilität des PlantPAx-Systems und seiner Objektbibliothek konnten wir das problemlos umsetzen", so Roberts.
Historian- und Fertigungsintelligenz-Software wurde implementiert, um die Sicht des Bedieners auf wichtige Prozess- und Leistungsdaten zu verbessern. Der Historian sammelt und archiviert wertvolle Daten von der Ausrüstung und Instrumentierung jeder Anlage, und die Bediener verfügen jetzt über automatisierte Berichtsfunktionen und eine leicht verständliche Ansicht historischer und Echtzeit-Prozesstrends, wie z. B. Pumpenmetriken, und aller Prozessoperationen aus der Steuerzentrale.
Im Rahmen der Lösung implementierte das Team 22 neue speicherprogrammierbare Steuerungen sowie ein Industrial Data Center von Rockwell Automation, um den server-Footprint zu verringern und die Zuverlässigkeit der Infrastruktur zu verbessern. Das Industrial Data Center ist eine standardmäßig vorkonfigurierte Infrastruktur, die eine virtualisierte Umgebung für die Erprobung von Konfigurations- und Softwareänderungen bietet, ohne die Produktion zu beeinträchtigen, was für die Stadt ein Muss war. Außerdem bündelt es Technologie von führenden IT-Anbietern und Rockwell Automation Strategic Alliance Partners, Cisco und Panduit.
Der Implementierungsprozess für die Komplettlösung begann im April 2015 und die Umstellung wurde 2017 abgeschlossen, wobei nur noch wenige zusätzliche Upgrades für Pumpstationen geplant sind.
Klare und einfache Sicht
Insgesamt hat das moderne DCS der Stadt einen klareren Einblick in ihre Prozesse ermöglicht.
Mit dem neuen System arbeitet die Stadt an der Umsetzung einer vorausschauenden Wartungsstrategie anstelle einer reaktiven. Wenn ein alarm ausgelöst wurde oder Probleme mit den Altsystemen auftraten, mussten die Bediener vor Ort nachsehen, was vor sich ging. Jetzt verfügen sie über kontextualisierte Daten über die Prozess-Software in der zentralen Steuerzentrale, was die Zeit für die Fehlerbehebung und die mit betrieblichen Verzögerungen verbundenen Kosten verringert.