KI-Trends in der Automobilindustrie
- Im Jahr 2026 hat sich KI von Proof-of-Concept zu einer grundlegenden Technologie in Fahrzeugen, in der Fertigung und in Unternehmenssystemen der Automobilindustrie entwickelt.
- KI-gestützte Inspektionssysteme helfen dabei, Qualitätsprobleme früher zu erkennen, und verringern Anomalien um 40–60 %.
- Automobilhersteller, die KI/ML einsetzen, verzeichnen eine um 5 % höhere Gesamtanlageneffektivität (die OEE).
Wenn Sie lange genug durch ein Automobilwerk gehen, vorbei an Robotern, Drehmomentwerkzeugen sowie AGVs und AMRs, die auf ihren Routen durch die Anlage gleiten, erkennen Sie es. Ein Muster entsteht. Ein stetiger Rhythmus hinter der Arbeit.
Sie entwickeln ein Gespür dafür, wie gute Abläufe aussehen, klingen und sich anfühlen. Sie spüren, wenn der Betrieb reibungslos läuft, und erkennen ebenso schnell, wenn etwas nicht stimmt. Eine Linie wird langsamer. Eine Station staut sich. Und wieder taucht dieser Moment auf: „Warum steht das schon wieder still, läuft schon wieder langsam, ist schon wieder blockiert oder unterversorgt?“ Hinter jedem Engpass und jeder verfehlten Zielrate steckt eine tiefere Wahrheit.
Die meisten KI-Initiativen in der Fertigung haben Schwierigkeiten, einen ROI zu erzielen. Nicht weil die Technologie unausgereift ist, sondern weil die Branche noch lernt, wo KI tatsächlich Mehrwert schafft und wie sie gezielt eingesetzt wird.
Doch die Entwicklung verändert sich schnell.
KI gestaltet die Automobilfertigung schon heute neu. Nicht in Laboren. Nicht in Pilotprojekten oder auf Präsentationsfolien. Sondern auf realen Fertigungsflächen, wo Durchsatz, Betriebszeit, die OEE, die MTTR und die Qualität darüber entscheiden, ob eine Maschine, eine Linie, ein Bereich oder ein ganzes Werk den Plan erfüllt und im Zeitplan bleibt. Genau hier beweist KI ihren Wert: eingebettet in den täglichen Betrieb und gemessen an Ergebnissen, die wirklich zählen.
Warum die Automobilindustrie mehr als Automatisierung braucht
Über Jahrzehnte war Automatisierung das Zauberwort. Maschinen wurden programmiert, Abläufe definiert, Robotik ergänzt und Sensoren integriert, um die Sicherheit zu verbessern. Linien liefen, Systeme wurden überwacht und Probleme wurden behoben, bevor sie kritisch wurden.
Doch die Automobilindustrie hat sich weiterentwickelt – und zwar schnell. Die Komplexität gemischter Modelle und die Losgröße-1-Produktion sind heute die Norm. Von Werken wird erwartet, dass sie echte Produktionsagilität liefern, indem sie Abläufe anpassen und neu ausbalancieren, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Pläne und Zeitpläne verschieben sich. Vorschriften und Zölle ändern sich. Störungen in der Lieferkette wirken sich auf das gesamte System aus. Arbeitskosten steigen, Belegschaften schrumpfen und Qualifikationsdefizite nehmen zu. Gleichzeitig laufen EV-, ICE- und Hybridplattformen nebeneinander, jeweils mit Tausenden von Berührungspunkten, schnelleren Aktualisierungszyklen und Erwartungen an null Anomalien, die kaum Spielraum für Fehler lassen.
Moderne Werke brauchen nicht nur Automatisierung. Sie brauchen Anpassungsfähigkeit. Sie brauchen Transparenz. Sie brauchen Systeme, Maschinen und Menschen, die lernen können.
Das ist die Lücke, die geschlossen werden muss: von Automatisierung zu Autonomie.
Sie fragen sich, wo Sie mit KI beginnen sollen?
Es kommt weiterhin auf drei wesentliche Faktoren an: Manage, Material und Machines.
Dieses Framework findet bei jedem Automobilkunden Anklang, weil es KI in der operativen Realität verankert:
1. Manage (Ihre Belegschaft)
- Geführte Bediener bei komplexen Aufgaben
- Schnellere Einarbeitung von Technikern durch KI-gestützte präskriptive Fehlerbehebung
- Optimierung der Belegschaft – Werke maximieren ihren Output, indem sie Bediener innerhalb einer Schicht anhand von Fähigkeiten, Zertifizierungen, historischer Leistung und Qualitätskonsistenz dynamisch auf Maschinen, Linien und Bereiche verteilen – selbst wenn Erfahrungslücken bestehen
2. Material (Fluss & Verfügbarkeit)
- Vermeidung von Linienstillständen durch blockierte oder unterversorgte Situationen
- Vorhersage von Engpässen, bevor sie sich auf die Taktzeit auswirken
- Dynamische Anpassung von Zeitplänen und Routen während des Materialflusses
3. Machine (Prozess & Leistung)
- Vorhersage von Anlagenausfällen, bevor sie Ausfallzeiten verursachen
- Autonome Anpassung von Parametern, wenn Prozess- oder Drehmomentsignaturen abweichen
- Erkennung von Engpässen, bevor eine Station die gesamte Linie verlangsamt
Wie Autonomie auf dem Shopfloor aussieht
Eine Möglichkeit, diese Transformation zu betrachten, ist der Blick auf reale Anwendungsfälle in der Produktion in Automobil-, Reifen- und EV-Batteriewerken.
Beseitigung nicht vollständig verbundener Steckverbinder in der EV-Montage
Ein einzelner, nur teilweise verbundener Steckverbinder, tief in einem Kabelbaum verborgen, kann Wochen nachdem ein Fahrzeug das Werk verlassen hat, Ausfälle verursachen. KI in Kombination mit Röntgenbildgebung erkennt diese Probleme sofort, lokalisiert die exakte Position und führt Bediener in Echtzeit zur Korrektur, um kostspielige Nacharbeit, Rückrufe und Garantieansprüche zu vermeiden.
Stabilisierung der Qualität von Reifenstößen
Die Qualität von Reifenstößen geriet schnell außerhalb der Toleranz, oft noch bevor das Problem für Bediener sichtbar war. KI-Systeme lernen, wie Gutteile aussehen, und passen Maschineneinstellungen kontinuierlich an, um innerhalb der Spezifikation zu bleiben, Ausschuss zu reduzieren, Ausfallzeiten zu minimieren und die Konsistenz insgesamt zu verbessern.
Vorhersage von Engpässen und Qualitätsproblemen, bevor sie Taktzeit und Effizienz beeinträchtigen
Wenn eine Station nur wenige Sekunden zu langsam wird, kann sich das auf die gesamte Linie auswirken. KI erkennt diese Muster frühzeitig, noch bevor Bediener oder Roboter sie bemerken, und passt die Arbeit proaktiv an oder balanciert sie neu aus, damit Taktzeit und Effizienz auf Kurs bleiben.
Erkennung von Qualitätsanomalien, die Menschen nicht sehen können
Lackanomalien, Inkonsistenzen bei Schweißnähten, Unregelmäßigkeiten an Nähten sowie Abweichungen bei Spaltmaß, Bündigkeit und Ausrichtung können in Geschwindigkeiten und Umfängen auftreten, die die menschliche Prüfung übersteigen. KI-Bildverarbeitungssysteme erkennen diese Anomalien mit höherer Präzision und Konsistenz und ermöglichen so eine sofortige Korrektur sowie eine höhere Mehrfachkontrollen-Ausbeute.
Das ist kein Hype. Das sind reale Anwendungen mit realen Ergebnissen.
Ein Tag in einem autonomen Automobilwerk
Wie sieht die Zukunft für Hersteller in der Automobilindustrie aus?
Stellen Sie sich vor, Sie betreten das Werk.
Bevor Ihre Stiefel den Boden berühren, weiß das System bereits, wer an diesem Tag arbeitet und wer nicht. Es erkennt, wo die Engpässe des Tages entstehen werden, identifiziert Materialrisiken und hebt hervor, welche Stationen und Systeme Aufmerksamkeit benötigen. Das System antizipiert außerdem, wie sich Änderungen im Produktmix auf die Taktzeit auswirken.
Produktionspläne und Maschinen optimieren sich kontinuierlich selbst. Materiallieferrouten werden in Echtzeit angepasst. Schweißzellen verfeinern ihre Bewegungsprofile, Mischer stimmen sich selbst ab und Roboter passen ihre Trajektorien auf Basis von Mikroabweichungen an. Die Qualität verbessert sich im Laufe des Tages stetig, da FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ Probleme sofort kennzeichnet, Ursachen identifiziert und präskriptive Verbesserungen umgesetzt werden. Das geschieht über nachfolgende Zyklen hinweg und noch bevor die nächste Schicht beginnt.
Das ist Autonomie. Kein fernes Zukunftsszenario, sondern Tausende intelligenter Verhaltensweisen, die systemübergreifend zusammenarbeiten und aufeinander abgestimmt handeln.
Jeder Betrieb hat seine eigene Roadmap. Und genau das ist der Punkt
Jeder Automobilhersteller startet an einem anderen Punkt – sei es mit KI-gestützter Anomalieerkennung, Anlagenoptimierung, Verbesserungen bei Planung, autonomen Regelkreisen oder EV-spezifischen Anforderungen wie Steckverbinder- und Batteriequalität. Entscheidend ist, dort zu beginnen, wo der ROI sichtbar und relevant ist, und dann in einem Tempo zu skalieren, das zum Reifegrad des Werks passt. So gewinnt Autonomie an Dynamik und schafft nachhaltigen Mehrwert.
Wie Automobilhersteller vom Hype zur Wirkung gelangen
KI ist nur dann relevant, wenn sie den Build von morgen besser macht als den von heute. Wenn sie die Qualität verbessert, Ausfallzeiten verringert und Menschen ebenso wie Maschinen dabei hilft, ihre Arbeit effektiver, effizienter und mit mehr Sicherheit zu erledigen. Diese zentralen Ergebnisse entstehen durch Autonomie. Nicht durch ein Technologie-Upgrade. Sondern durch eine Transformation darin, wie Fabriken denken, reagieren und Leistung erbringen. Wenn Sie bereit sind, vom Hype zur Wirkung überzugehen, steht Rockwell Automation Ihnen mit Unterstützung und Fachwissen bei Ihrem ersten Schritt auf dem Weg zur Autonomie zur Seite.