Workstation-Funktionalität
Die PointMax™-Workstation bietet eine Möglichkeit, die Remote-I/O-Steuerungsschemata zu simulieren, die in Ihrer Anlage ausgeführt werden. Ob Sie die Engineering-Kompetenzen Ihrer Mitarbeitenden erweitern oder ein effektives Programm entwickeln möchten, um Beschäftigte mit Remote-I/O-Lösungen einzuarbeiten – die PointMax™-Workstation unterstützt Sie dabei, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen.
Diese Workstation umfasst eine breite Kombination von PointMax™-I/O-Modulen mit einem Ethernet/IP-DLR-Adapter und ist damit eine ideale Erweiterung für jede steuerungsbasierte Schulungs-Workstation. Diese Workstation entspricht den CE-Zertifizierungsstandards.