Variablen erstellen

Erstellen Sie eine Variable, die von einem Controller empfangene rohe Daten nachahmt, und eine analoge Variable, die die Daten des Controllers als Temperatureinheit darstellt.
  1. Erstellen Sie eine Variable, die die von einem Controller empfangenen Rohdaten nachahmt:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Variable
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie
      FromPLC
      ein.
    3. Setzen Sie in
      Eigenschaften
      den Eigenschaftswert
      FromPLC (Int32)
      auf
      60
      .
  2. Erstellen Sie eine analoge Variable, die die Controller-Daten als Temperatureinheit darstellt:
    1. Klicken Sie in
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Analoge Variable
      .
    2. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      AnalogValue
      und
      ProjectName
      Modell
      FromPLC
      .
      Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    3. Wählen Sie neben dem dynamischen Link
      <Keine>
      und wählen Sie
      Temperatur: Grad Celsius
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal