Beschriftung mit einer lokalisierten technischen Einheit ausarbeiten
Erstellt eine einfache Schnittstelle, die die Temperatur in einem Format anzeigt, das für das Gebietsschema eines angemeldeten Benutzers angepasst ist.
Anwendungsbeispiel – Grad Celsius (it-IT)

Anwendungsbeispiel – Grad Fahrenheit (en-US)

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben