Ränder festlegen

Bearbeitet den Raum um ein Objekt herum.
Voraussetzungen
  1. So bearbeiten Sie Objektränder
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    das zu bearbeitende Objekt aus.
  3. Geben Sie in der Eigenschaft
    Rand
    den Wert für den Abstand zum Rand des übergeordneten Objekts ein, das dieses Objekt enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal