Objekte ausrichten
Richten Sie ausgewählte Objekte vertikal oder horizontal im Entwurfsbereich aus. Durch die Ausrichtung von Objekten werden die Ränder der ausgewählten Elemente breiter oder schmaler.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf einen Container oder wählen Sieaus.Der Editor öffnet eine separate Registerkarte.
- Wählen Sie die auszurichtenden Objekte aus.TIPP: Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie dieStrg-Taste während der Auswahl mehrerer Objekte gedrückt.
- Wählen Sie in der Symbolleiste des Entwurfsbereichs das gewünschte Symbol für die Ausrichtung der ausgewählten Objekte im Entwurfsbereich aus:
Am linken Rand ausrichten.
Am oberen Rand ausrichten.
Am rechten Rand ausrichten.
Am unteren Rand ausrichten.
align
Rückmeldung geben