Kontrollkästchen erstellen, das die Uhr ein- oder ausblendet

Erstellen Sie ein Kontrollkästchen, das dynamisch mit einer benutzerspezifischen Variablen verlinkt ist und die Uhr ein- oder ausblendet.
  1. Erstellen Sie das Kontrollkästchen:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Kontrollkästchen
      .
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kontrollkästchen, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie
      ShowClockCheckBox
      ein.
  2. Konfigurieren Sie das Kontrollkästchen:
    1. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Aktiv
      und
      Aliase
      {Sitzung}
      Sitzung
      Benutzer (Pointer)
      Benutzer (Pointed)
      UserPersistentSettings
      ShowClock
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    2. Setzen Sie
      Text
      auf
      Show clock
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal