Dauerhafte Einstellung ausarbeiten, die für einen Benutzer spezifisch ist
Erstellen Sie ein Kontrollkästchen, das eine Beschriftung für die Uhr ein- oder ausblendet, deren Zustand auf der Grundlage des aktuell angemeldeten Benutzers dauerhaft ist.
Anwendungsbeispiel

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
UserSpecificPersistentSetting.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben