Optionen einstellen
Spezifische globale Einstellungen für die
FactoryTalk Optix Studio
Software.Zu den globalen Einstellungen gehören die auf der Benutzeroberfläche angezeigte Sprache, die Aktivierung der Protokoll-Meldungen, die Aktivierung der in der Entwicklung befindlichen Funktionen, der Standard-Code-Editor für jeden NetLogic C#-Code, die Maßeinheit für physikalische Längen und die Einstellungen für die Versionskontrolle.
- Wählen Sie in der Titelleiste vonFactoryTalk Optixden Dropdown-Pfeil nachund wählen SieFactoryTalk Optix Studio-OptionenFactoryTalk Optix Studio-Optionen.
- Wählen Sie inFactoryTalk Optix Studio-Optionendie OptionOptix Studiound schließen Sie den Vorgang ab:
- Sprache und Gebietsschema. Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche.
- Sprache für Benennung neuer Objekte. Wählen Sie die Sprache, in der die Objektnamen in den Tooltips für neue Grafikobjekte angezeigt werden sollen. Wählen Sie entwederEnglisch (Vereinigte Staaten)oderGleiche Sprache wie IDE.TIPP:Sie können für die unterstützten Sprachen spezifische Sonderzeichen und diakritische Zeichen in Objektnamen und Objekteigenschaften verwenden.Stellen Sie bei Verwendung von zur Laufzeit in Komponenten sichtbaren Sonderzeichen sicher, dass auf den Zielgeräten eine diese Sonderzeichen unterstützende Schriftart vorhanden ist. Siehe Schriftarten importieren.
- Erweiterter Modus. Aktivieren Sie die erweiterten Protokollmeldungen, die im BereichAusgabeangezeigt werden. Durch Auswahl vonErweiterter Modusund Neustart vonFactoryTalk Optixkönnen Sie einleeresProjekt ohne Standardinhalt auf der Startseite erstellen.
- Funktionsvorschau anzeigen. Aktivieren SieFactoryTalk Optix Studio-Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befinden und zu Instabilität in Projekten führen können.
- Bevorzugter Code-Editor. Legen Sie den Standard-Code-Editor für jeden NetLogic C#-Code fest.
- Bevorzugte Längeneinheit. Legen Sie die Standard-Maßeinheit für physikalische Längen fest.
- FTOptix Studio-Protokollebene. Legen Sie die höchste Protokollebene fest, die in Datenprotokolldateien und im BereichAusgabeangezeigt werden soll:
- Fehler. Fehlermeldungen.
- Warnung. Warnmeldungen.
- Info. Informationsmeldungen.
- Ausführlich 1. Ausführliche Meldung der ersten Ebene zur Fehlersuche.
- Ausführlich 2. Ausführliche Meldung der zweiten Ebene zur Fehlersuche.
- Schriftschnitt. Legen Sie den Schriftschnitt für die Benutzeroberfläche nur für die Desktop-Version vonFactoryTalk Optixfest. Akzeptieren Sie die StandardschriftfamilieRobotooder wählen SieSystem, um die Standardschriftart des Betriebssystems zu verwenden.
- Sicherheitswarnungen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine C#-Warnung über die Ausführung kritischer Sicherheitsreferenzen erneut anzuzeigen, wenn Sie beim Anzeigen der Meldung zuvorDiese Warnung nicht mehr anzeigengewählt haben.
- Wählen SieVersionskontrolleund geben Sie unterBenutzerkonfiguration der Versionskontrollefolgende Daten an:
- Benutzername. Den Benutzernamen des angemeldeten Benutzerkontos, wenn ein Projekt in einem Versionskontroll-Repository gespeichert ist.
- E-Mail-Adresse des Benutzers. Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzerkontos, wenn ein Projekt in einem Versionskontroll-Repository gespeichert ist.
- Wählen Sie unterVersionskontrollanbieter und -IDsinAnbieter auswählenden zu verwendenden Anbieter und wählen SieIdentität hinzufügen. Nach der Anmeldung mit Ihren Anmeldeinformationen wird der ausgewählte Anbieter unterAnmeldung mit Anbieteridentitätmit dem Benutzernamen des angemeldeten Benutzers dargestellt.
- Wählen SieSpeichern.
Rückmeldung geben