Schriftarten importieren

Sie können Ihre
FactoryTalk Optix-Anwendung
zur Verwendung benutzerdefinierter Schriftarten im
TTF
- oder
OTF
-Format konfigurieren. Wenn Sie eine andere Schriftart als eine Standardschriftart verwenden möchten, importieren Sie die Schriftart in das Projekt, um sie als Objekteigenschaft verfügbar zu machen.
TIPP: Wenn Sie
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor
anstelle der Durchführung dieser Prozedur verwenden, können Sie benutzerdefinierte
TTF
- oder
OTF
-Schriftartdateien in den Ordner
ProjectName
\ProjectFiles\Font
kopieren.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Projektdateien durchsuchen
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Projektdateien
    Datei(en) importieren
    aus.
  3. Navigieren Sie zu der zu importierenden Schriftart und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann
    Öffnen
    aus.
    Vergewissern Sie sich, dass die für das Projekt ausgewählte Schriftart auf dem Gerät verfügbar ist und die erforderlichen Zeichen unterstützt.
  4. Schließen Sie
    Projektdateien
    .
    TIPP: Informationen zur Änderung der Schriftfamilie, Stärke, Kursivschrift, Größe und Farbe finden Sie unter Stylesheet.
Die Schriftart ist jetzt in den Eigenschaften
Schriftfamilie
von Objekten verfügbar.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal