Loggerdaten anzeigen

Zeigt die Datenlogger- und Ereignisloggerdaten in einer Tabelle an.
Voraussetzungen
Überprüfen Sie, ob der Datenlogger oder Ereignislogger konfiguriert ist. Siehe:
  1. So zeigen Sie Loggerdaten an
  2. Klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    UI
    und wählen Sie
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Datenraster
    .
  3. Wählen Sie das Objekt
    Datenraster
    , um es im Editor zu öffnen.
  4. Von
    Projektansicht
    ziehen Sie ein
    Datenlogger
    - oder
    Ereignislogger
    -Objekt auf das
    Datenraster
    -Objekt im Editor.
    Das
    Datenraster
    -Objekt zeigt die vom Logger in der Datenbank gespeicherten Daten an.
  5. Um die zur Laufzeit aktualisierten Daten in Echtzeit anzuzeigen, konfigurieren Sie die Methode
    Update
    oder die Eigenschaft
    Automatische Aktualisierungszeit
    des
    Datenraster
    -Objekts.
    TIPP: Normalerweise ist die Methode mit einem
    Schaltfläche
    -Objektereignis verbunden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal