Datenlogger hinzufügen

Konfigurieren Sie einen Datenlogger, um Variablenwerte in einer Datenbank zu protokollieren.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    aus.
  2. Wählen Sie im Editor die Option
    Datenlogger konfigurieren
    aus.
  3. Wählen Sie
    Neue Datenlogger
    aus.
  4. (Optional) Geben Sie in
    Name
    den Namen für den Datenlogger ein.
  5. Wählen Sie im
    Abtastmodus
    entweder:
    • Keine
      . Tastet Variablen ab, indem die Protokollmethode aufgerufen wird.
    • Periodisch
      zum Abtasten aller überwachten Variablen: Legen Sie in
      Abtastdauer
      das Intervall zwischen zwei Abtastungen in Stunden mit Millisekundengenauigkeit ein.
    • Wertänderung
      zum Abtasten aller überwachten Variablen, bei denen sich die Werte gegenüber der vorherigen Abtastung und in der
      Abfragezeit
      geändert haben. Legen Sie das Intervall zwischen zwei Abtastungen in Stunden mit Millisekundengenauigkeit fest.
    TIPP:
    Wenn Sie einen Datenlogger verwenden, bei dem für die Stichprobenzeit
    Wertänderung
    und Sie
    Abfragezeit
    konfigurieren, wird das Tag mit der angegebenen Frequenz überwacht. Wenn sich der Wert zwischen zwei Messungen ändert, wird in der Datenbank ein neuer Datensatz hinzugefügt.
    Wenn eines der vom Datenlogger abgerufenen Tags auch auf anderen Steuerelementen wie beispielsweise auf der Benutzeroberfläche verwendet wird, hängt die
    Abfragezeit
    von der Eigenschaft „Abfragezeit der dynamischen Variable“ der PresentationEngine ab. Bei Vorhandensein mehrerer Abfragezeiten wird die schnellste dieser Abfragezeiten verwendet.
  6. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
    Die Meldung
    Der Datenlogger
    name
    wurde erfolgreich erstellt
    wird angezeigt.
  7. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  8. Wenn es für den Logger keine Datenbank gibt, erstellen Sie eine:
    TIPP: Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Datenbank klicken und
    Duplizieren
    auswählen. Das Duplizieren einer Datenbank ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie eine Datenbank erstellen möchten, die auf einer vorhandenen Datenbank basiert.
    1. Wählen Sie
      Neue Datenbank
      aus und füllen Sie dann die nachstehenden Felder aus:
      • Name
        . Ein Name für die Datenbank.
      • Typ
        . Entweder
        Eingebettet
        oder
        ODBC-Verbindung
        .
    2. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
    3. Legen Sie die Datenbankeigenschaften fest.
    4. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
  9. Wählen Sie die Datenbank für die Speicherung der Loggerdaten und danach
    Weiter
    aus.
  10. Wählen Sie die zu protokollierenden Variablen aus und dann
    Weiter
    aus.
    TIPP: Sie können mithilfe des Suchfelds Variablen ausfindig machen.
  11. Wählen Sie
    Beenden
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal