XY-Diagramm konfigurieren

Konfigurieren Sie ein XY-Diagramm für die Visualisierung von Daten.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    unter
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    XY-Diagramm
    aus.
  2. (Optional) Legen Sie in
    Eigenschaften
    Folgendes fest:
    • Zoom
      . Die Zoomstufe des Diagramms.
    • X-Zentriert
      . Die X-Koordinate, auf die das Diagramm zentriert werden soll.
    • Y-Zentriert
      . Die Y-Koordinate, auf die das Diagramm zentriert werden soll.
    • Schlüssel sichtbar
      . Zeigt die Legende der Stifte an oder blendet sie aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal