Polygon-Stift hinzufügen
Fügen Sie einen Polygon-Stift hinzu, um den Abstand zwischen den Werten einer Array-Variable anzuzeigen.
Voraussetzungen
- Polygon-Stift hinzufügen
- Wählen Sie in derProjektansichteine Array-Variable vom Datentyp Number aus oder erstellen Sie diese.Weitere Informationen finden Sie unter Variablen.Erstellen Sie beispielsweise eine Variable vom Datentyp Number[2,3].
- Wählen Sie in derProjektansichteinXYDiagramm-Objekt aus oder erstellen Sie eines.
- Wählen Sie inEigenschaftennebenStiftedie Optionund danachPolygonlinienstiftaus.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen demPunkt-Arrayund der Array-Variable.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Polygon
Rückmeldung geben