Skalenlayout konfigurieren
Für die Konfiguration eines Skalenlayouts fügen Sie zuerst ein Skalenlayoutobjekt und untergeordnete Objekte hinzu und ändern danach die Eigenschaften des Skalenlayouts.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste inProjektansichtauf den Knoten, der das Skalenlayoutobjekt enthalten soll, und wählen Sie dann aus.Fügen Sie das Skalenlayout beispielsweise unterMainWindow (type)hinzu.
- (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Skalenlayout, wählen Sieaus und geben Sie dann für das Objekt einen benutzerdefinierten Namen ein.
- Ziehen oder fügen Sie untergeordnete Grafikobjekte unter das Skalenlayout.Weitere Informationen zum Verschieben von Grafikobjekten finden Sie unter Knoten verschieben.Fügen Sie zum Beispiel Schaltflächen unter dem Raster-Layout hinzu, um ein Raster mit Schaltflächen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
- Doppelklicken Sie inProjektansichtauf das Skalenlayoutobjekt und vervollständigen Sie inEigenschaftendas Folgende:
- Füllmodus. Für die Beibehaltung des ursprünglichen Seitenverhältnisses untergeordneter Objekte wählen Sie bei der Änderung der Größe des SkalenlayoutobjektsEinpassenaus. Um das ursprüngliche Seitenverhältnis untergeordneter Objekten zu ignorieren, wählen Sie bei der Änderung der Größe des SkalenlayoutobjektsStreckenaus.
- Schriftskalierung. Skalierung der Schriftgröße untergeordneter Objekte bei Änderung der Größe des Skalenlayoutcontainers.
- Horizontale Ausrichtung. Für die horizontale Änderung des Skalenlayouts bei Änderung der Größe des übergeordneten Containers legen Sie hierStreckenfest.
- Vertikale Ausrichtung. Für die vertikale Änderung des Skalenlayoutobjekts bei Änderung der Größe des übergeordneten Containers legen Sie hierStreckenfest.
- OriginalbreiteundOriginalhöhe. Bestimmung der Startgröße des Skalenlayoutobjekts.WICHTIG: Die EigenschaftenOriginalbreiteundOriginalhöhesind nur sichtbar, wenn Sie inProjektansichtauf das Skalenlayoutobjekt doppelklicken.TIPP: Sie können dieOriginalbreiteundOriginalhöheauch durch Änderung der Größe des Skalenlayoutcontainers im Editor ändern.
- (Optional)Linker Rand,Oberer Rand,Rechter Rand,Unterer Rand. Festlegung der Ränder für das Skalenlayoutobjekt.
Ein Beispiel für die Skalenlayout-Implementierung finden Sie unter Skalenlayout
Skalenlayout
Rückmeldung geben