Schaltfläche

Erzeugt Ereignisse zur Ausführung von Methoden.

Ereignisse

Verwenden Sie diese Schaltflächenereignisse, um Methoden auszulösen:
Ereignis
Wird zur Laufzeit erzeugt, wenn
MouseClick-Ereignis
Ein Objekt angetippt/angeklickt und dann losgelassen wird.
MouseDown-Ereignis
Ein Objekt angeklickt oder angetippt wird.
MouseUp-Ereignis
Das angeklickte oder angetippte Objekt losgelassen wird.

Anwendungsfall

Lösen Sie verschiedene Aktionen aus, zum Beispiel:
  • Berichtserstellung starten
  • Aktiven Alarm quittieren
  • Einen Notfallzustand signalisieren

Beispiel

Drei Schaltflächen mit unterschiedlichen Stilen
graphic showing three different button styles
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal