Beschriftung erstellen

Erstellen Sie eine Beschriftung mit Text, der lokalisiert wird.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Beschriftung
    aus.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    WelcomeLabel
    ein.
  3. Setzen Sie im Feld
    Eigenschaften
    die Option
    Text
    auf
    Welcome!
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal