Schnittstelle für den Wechsel des Gebietsschemas ausarbeiten
Erstellen Sie eine lokalisierte Beschriftung und zwei Schaltflächen, die die Sprache der Benutzeroberfläche ändern.
Anwendungsbeispiel – Englisches Gebietsschema

Anwendungsbeispiel – Polnisches Gebietsschema

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
SwitchLocales.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben