Ereignis zur Erzeugung einer PDF-Datei konfigurieren
Konfigurieren Sie die Methode
PDF generieren
für das Ereignis, um die Ausgabedatei und das Gebietsschema für den Bericht anzugeben.Voraussetzungen
- Für die Konfiguration eines Ereignisses zur Generierung einer PDF-Datei
- Fügen Sie eine Schaltfläche zum Auslösen der Berichtgenerierung hinzu.Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
- Wählen Sie inProjektansichtdie Schaltfläche aus.
- Wählen Sie inEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Optionaus.
- Navigieren Sie zum Berichtobjekt, erweitern Sie es und wählen SiePDF generierenund anschließendAuswählenaus.
- Geben Sie inEigenschaftenunterEingabeargumenteinOutputPathden Zielspeicherort für den Bericht ein.Geben Sie zum Beispiel%APPLICATIONDIR%/Report.pdfein, um eine DateiReport.pdfimApplicationFiles-Verzeichnis des Projekts zu erzeugen.
- (Optional) Wählen Sie inEigenschafteninLocaleIddas Gebietsschema für den Bericht aus.TIPP: Das Gebietsschema bestimmt die Übersetzung von Text, Maßeinheiten und Format des Berichts. Wenn Sie keinen Wert inLocaleIdeingeben, nimmt der Bericht das Gebietsschema des Projekts an.
PDF
pdf
Rückmeldung geben