Bericht erstellen
Erstellen Sie einen Bericht, indem Sie ein Berichtsobjekt zur
Projektansicht
hinzufügen.- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufBerichteund wählen Sie dann .Berichtewird in#Projektansichtangezeigt.
- Um den Bericht umzubenennen, zeigen Sie in derProjektansichtmit der Maus auf den Bericht, wählen Sieaus und geben Sie einen neuen Namen ein.
- Um das Format aller Seiten im Bericht zu ändern, bearbeiten Sie die Werte unterEigenschaften.
- Erweitern Sie inProjektansichtden Bericht.
- Wählen Sie in derProjektansichtunter dem Bericht die OptionKopfzeileaus und bearbeiten Sie die Werte unterEigenschaften, um die Darstellung der Kopfzeile zu ändern.
- Fügen Sie Bereichsabschnitte zu dem Bericht hinzu:
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufAbschnitteund wählen Sie .
- Wählen SieBereichsabschnittund bearbeiten Sie die Werte in#Eigenschaften, um die Darstellung des Bereichsabschnitts zu ändern.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines untergeordneten Objekts zum Bereichsabschnitt mit der rechten Maustaste auf den Bereichsabschnitt und wählen Sie dannaus.Wählen Sie eine der folgenden Objekte aus:
- Beschriftung. Weitere Informationen finden Sie unter Beschriftung.
- Rechteck. Weitere Informationen finden Sie unter Rechteck.
- Bereich. Ein Bereichsabschnitt innerhalb eines Bereichsabschnitts.
- Bild. Weitere Informationen finden Sie unter Bild.
- Kreisdiagramm. Weitere Informationen finden Sie unter Kreisdiagramm.
- Histogramm. Weitere Informationen finden Sie unter Histogramm.
- Trend. Weitere Informationen finden Sie unter Trend.
- XY-Diagramm. Weitere Informationen finden Sie unter xy-Diagramm.
- Bearbeiten Sie inEigenschaftendie Werte des untergeordneten Objekts.
- So fügen Sie dem Bericht einen Datenrasterabschnitt hinzu:
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufAbschnitteund wählen Sie .
- Wählen SieDatenrasterabschnittaus und wählen Sie unter#Eigenschaftendie Daten aus, die angezeigt werden sollen. Ändern Sie dann die Standarddarstellung.
- Um eine Spalte hinzuzufügen, wählen Sie nebenSpaltenaus und wählen Sie entwederTextspalteoderBildspalte.
- Um eine Spalte zu konfigurieren, legen Sie unter der Spalte inEigenschaftenden Titel fest und ändern Sie die Standarddarstellung.
- Um eine Spalte zu entfernen, wählen Sie neben der Spalteaus.Löschen
TIPP: Um sicherzustellen, dass der Bericht wie erwartet generiert wird, überprüfen, ob jeder Datenrasterabschnitt Daten enthält, die angezeigt werden können. - Um einen Seitenumbruch hinzuzufügen, klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufAbschnitteund wählen Sie .
- Für die Änderung der Darstellung der Fußzeile wählen SieFußzeileaus und bearbeiten dann die Werte inEigenschaften.TIPP: Um die Benutzeroberfläche der Kopfzeile, des Bereichsabschnitts, des Datenrasterabschnitts oder der Fußzeile zu gestalten, erweitern Sie den Bericht inProjektansichtund doppelklicken dann auf das Objekt, um es im Editor für das Objekt zu bearbeiten.
Bericht
Rückmeldung geben