Stationsverbindungsstatus-Widget hinzufügen
Fügen Sie ein Stationsverbindungsstatus-Widget hinzu, um den Verbindungsstatus des Controllers zu überwachen.
Voraussetzungen
- So fügen Sie ein Stationsverbindungsstatus-Widget hinzu
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Suchen Sie in denBibliothekennachStation Connection Status.
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionStationsverbindungsstatuszuMainWindow (type)oder zu einem anderen Benutzeroberfläche-Container inProjektansicht.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenStationund der Kommunikationstreiberstation, die Sie überwachen möchten.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Zur Laufzeit zeigt das Widget diese LED-Zustandsanzeigen an:
- Grüne LED. Mit dem Controller verbunden.
- Rote LED. Vom Controller getrennt.
Stationsverbindungsstatus
Widget „Stationsverbindungsstatus“
Verbindung
Monitor
Rückmeldung geben