Kommunikationstreiber konfigurieren
Konfigurieren Sie einen Kommunikationstreiber für den Tag-Import im Online- oder Offline-Modus.
Voraussetzungen
- Erfahren Sie mehr zu den speziellen Überlegungen für Ihren Controller. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Kommunikationstreibern.
- Wenn Sie Tags im Offline-Modus importieren, exportieren Sie Tags von einem unterstützten Controller in eine Datei. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerhilfe des Controllers.
- So konfigurieren Sie einen Kommunikationstreiber
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Dashboardseite öffnen
- Wählen SieKommunikation mit Geräten konfigurierenaus.
- Wählen SieNeue Stationaus.
- Wählen Sie einen Stationstyp aus.
- (Optional) Bearbeiten Sie den Namen der Station.
- Wählen SieWeiteraus.
- Geben Sie die Eigenschaften ein und klicken Sie dann aufWeiter.
- Wählen SieWeiteraus.
- Konfigurieren Sie den Tag-Import für die Station:TIPP: Einige Kommunikationstreiber unterstützen u. U. den Import von Tags aus Controllern im Online-Modus, Offline-Modus oder in beiden Modi.
- Um Tags im Online-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter aufOnline.
- Um Tags im Offline-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter aufOfflineund geben Sie inDateipfadeinen Pfad zur Datei mit exportierten Controller-Tags an.
TIPP: Um das Stationsobjekt in derProjektansichtauszuwählen, wählen SieIn Eigenschaftsansicht auswählenaus. - Wählen Sie die relevanten Tags und danachWeiteraus.
- (Optional) Für die Konfiguration eines weiteren Kommunikationstreibers wählen SieAnderes Gerät konfigurierenaus und wiederholen den Vorgang.
- Wählen SieBeendenaus.
In der
Projektansicht
werden die den ausgewählten Tags entsprechenden Variablen hinzugefügt.Wenn Sie Tag-Typen importiert haben, müssen Sie Instanzen der importierten Tag-Typen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Instanz eines Tag-Typs erstellen.
Kommunikation
Kommunikationstreiber
Rückmeldung geben