Konfigurieren der erweiterten Netzwerkeigenschaften für Tap-Geräte

Mit der Option
Erweiterte Netzwerkkonfiguration
können Sie die erweiterten Netzwerkeigenschaften konfigurieren.
Weitere Informationen über die Konfiguration der erweiterten Netzwerkeigenschaften erhalten Sie im Anwendungshandbuch EtherNet/IP Embedded Switch Technology (Publikation ENET-AP005).
So konfigurieren Sie die erweiterten Netzwerkeigenschaften für Tap-Geräte
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Netzwerk
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Netzwerk
    die Option
    Erweitert
    aus.
  3. Konfigurieren Sie in der Option
    Erweiterte Netzwerkkonfiguration
    die Netzwerkeigenschaften nach Bedarf.
  4. Wählen Sie
    Einstellen
    aus, um die Änderungen auf das Gerät zu schreiben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal