Netzwerkansicht (Tap-Geräte)

In der Ansicht
Netzwerk
können Sie Netzwerkinformationen zum Port anzeigen:
  • Anzeigen, ob das Gerät in einem linearen/sternförmigen oder einem DLR-Netzwerk (Device-Level Ring) betrieben wird.
  • Den aktuellen Status des Netzwerks anzeigen.
  • Das Gerät aktivieren, sodass es als ein Supervisor im Netzwerk bereitsteht.
  • Wählen Sie
    Erweitert
    , um die erweiterten Netzwerkeigenschaften zu konfigurieren.
  • Wenn es sich bei der Topologie um ein DLR-Netzwerk handelt, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
    • Die Adresse und den Vorrang des aktiven Ring-Supervisors anzeigen.
    • Den aktuellen Status des Supervisors anzeigen.
    • Die Anzahl der Ringfehler sowie den Status des Ringfehler anzeigen und den Fehler „Schnelle Fehler-/Wiederherstellungszyklen“ löschen.
    • Die Zählung von Ringfehlern auf 0 zurücksetzen.
    • Den Ort des letzten Knotenfehlers überprüfen.
  • Die Puffernutzung für die Ports anzeigen.
Diese Informationen sind nur im Online-Modus verfügbar ist und wenn im Geräteprofil kein Kommunikationsfehler vorliegt. Einige Einstellungen sind nur verfügbar, wenn das Gerät in einem DLR-Netzwerk betrieben wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal