Parameter der Ansicht „Internetprotokoll – Modul“
Die Ansicht
Internetprotokoll – Modul
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Internetprotokolleinstellungen (Internet Protocol, IP) | Gibt den Konfigurationsmodus für die IP-Einstellungen an:
|
IP-Adresse des physischen Geräts | Gibt die vom IP-Protokoll verwendete eindeutige Adresse an, um Informationen zu und von dem Gerät zu leiten. |
Subnetzmaske | Gibt eine Erweiterung des IP-Adressierungsschemas ein, mit dem ein Standort eine einzige Netzwerk-ID für mehrere physische Netzwerke verwenden kann. |
Gateway-Adresse | Gibt die verwendete Gateway-Geräteadresse zum Verbinden einzelner physischer Netzwerke mit einem Netzwerksystem ein. |
Primäre DNS-Serveradresse | Gibt die IP-Adresse für den primären DNS-Server an, der die Masterkopie der Daten enthält. |
Sekundäre DNS-Serveradresse | Gibt die IP-Adresse für den sekundären DNS-Server an, der eine Kopie der Daten enthält, falls der primäre DNS nicht verfügbar ist. |
Domänenname | Gibt den Domänennamen an, der die Domäne identifiziert, in der sich das Gerät befindet |
Hostname | Gibt die eindeutige Identifikationszeichenfolge für das Gerät an. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Informationen aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät. |
Aus Modul A kopieren | Füllt die Konfiguration der IP-Einstellungen von Modul A auf der Grundlage des Verbindungstyps und des Konfigurationsmodus für die IP-Einstellungen von Modul B aus. Aus Modul A kopieren ist nur verfügbar, wenn Sie sich im Scanner-Modus befinden und IP-Einstellungen manuell konfigurieren ausgewählt ist. |
Aus Modul B kopieren | Füllt die Konfiguration der IP-Einstellungen von Modul B auf der Grundlage des Verbindungstyps und des Konfigurationsmodus für die IP-Einstellungen von Modul A aus. Aus Modul B kopieren ist nur verfügbar, wenn Sie sich im Scanner-Modus befinden und IP-Einstellungen manuell konfigurieren ausgewählt ist. |
Rückmeldung geben