Ansicht „Internetprotokoll – Modul“
In der Ansicht
Internetprotokoll – Modul
können Sie die Internetprotokoll (Internet Protocol, IP)-Einstellungen für das Gerät anzeigen und konfigurieren. Die Einstellungen bestimmen, wie Daten zu und von dem Gerät und innerhalb des Netzwerks geleitet werden.Sie können:
- Den gewünschten Konfigurationsmodus für das Gerät auswählen.
- Die IP-Einstellungen eingeben, falls Sie die manuelle Konfigurationsmethode verwenden.
- Die IP-Einstellungen anzeigen.
- Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten Informationen zu den Einstellungen der Portkonfiguration vom Gerät zu erhalten.
Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen manuell oder beziehen Sie sie je nach Gerät automatisch mit dem BOOTP- oder DHCP-Protokoll.
TIPP:
Mit den Schaltern am Modul können Sie die IP-Adresse festlegen. Wenn Sie diese Methode verwenden, beachten Sie das Typenschild an der Seite des Moduls. Dort finden Sie weitere Informationen über die Schaltereinstellungen und die daraus resultierende IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse.
Rückmeldung geben