Parameter der Ansicht „Zeitsynchronisierung“
Die Einstellungen für die
Zeitsynchronisierung
enthalten Informationen zu den CIP-Synchronisierungsuhren im Netzwerk oder im lokalen Chassis.Informationen zu den Uhren werden nicht angezeigt, wenn sich das Gerät im Offline-Modus befindet oder die CIP-Zeitsynchronisierung deaktiviert ist.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
CIP-Zeitsynchronisierung | Gibt an, ob Zeitsynchronisierung auf dem Gerät aktiviert oder deaktiviert ist. |
UTC-Systemzeit | Gibt die aktuelle Systemzeit in der „Koordinierten Weltzeit“ (Universal Coordinated Time, UTC) an. Die Zeit beinhaltet keine Zeit-Offsets für die Zeitzone oder Sommerzeit. |
Grandmaster-Uhr | Zeigt Informationen zu den Eigenschaften der Grandmaster-Uhr an. |
Beschreibung | Informationen zur Uhr. Die Grandmaster-Uhr wird vom Hersteller der Grandmaster-Uhr gesteuert. Folgende Informationen werden angezeigt:
|
Identität | Zeigt den eindeutigen Bezeichner für die Uhr an. Das Format richtet sich nach dem Netzwerkprotokoll. Das Ethernet-Netzwerk kodiert die Mac-Adresse als ID, während die ControlNet- und DeviceNet-Netzwerke die Hersteller-ID und die Seriennummer als ID verschlüsseln. |
Klasse | Zeigt die Kennzahl für die Nachverfolgbarkeit der Uhr bezüglich primärer Referenzquellen an. Die Klasse wird vom Hardware-Hersteller vordefiniert. Die Werte reichen von 0 bis 255, wobei Null (0) die beste Taktzeit darstellt. Uhren mit einem Klassenwert unter 128 können nur Kontrolluhren (Master Clocks) sein. |
Genauigkeit | Zeigt die erwartete, absolute Genauigkeit der Uhr in Bezug auf das Datum des 1. Januars 1970 an. Die Genauigkeit wird als Nummernskala beginnend mit 25 Nanosekunden und endend mit 10 Sekunden oder unbekannt angegeben. Je niedriger der Genauigkeitswert, umso besser die Uhr. |
Varianz | Zeigt eine Kennzahl für die inhärenten Stabilitätseigenschaften der Uhr an. Dieser Wert wird in Offset-skalierten Protokolleinheiten dargestellt. Je geringer die Abweichung, umso besser die Uhr. |
Quelle | Zeigt die Zeitquelle der Uhr an. Die verfügbaren Werte lauten „Atomuhr“, „GPS“, „Funk“, „PTP“, „NTP“, „MANUELL eingestellt“, „Andere“ und „Oszillator“. |
Priorität 1 / Priorität 2 | Zeigt die relative Priorität der Uhr gegenüber anderen Uhren des Systems an. Die Prioritätswerte liegen im Bereich von 0 bis 255. Die höchste Priorität ist Null (0). Der Standardwert für beide Einstellungen ist 128. |
Lokale Uhr | Zeigt Informationen zu den Eigenschaften der lokalen Uhr an. Die Definitionen für die Parameter „Identität“, „Klasse“, „Genauigkeit“, „Abweichung“ und „Quelle“ sind für die lokale Uhr und die Grandmaster-Uhr identisch. Informationen dazu finden Sie unter den oben angeführten Beschreibungen. |
Synchronisierungsstatus | Gibt an, ob die lokale Uhr mit der Hauptkontroll-Referenzuhr (Grandmaster Reference Clock) synchronisiert wurde oder nicht. Eine Uhr wird synchronisiert, wenn sich ein Port im Slave-Status befindet und Aktualisierungen vom Zeit-Master empfangen werden. |
Offset zu Master | Zeigt die Abweichung zwischen der lokalen Uhr und der Grandmaster-Uhr in Nanosekunden an. Dieser Wert bei jedem Synchronisationsintervall aktualisiert. |
Backplane | Zeigt den aktuellen Status der Backplane an. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Ethernet | Zeigt den Zustand des Ethernet-Ports an. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Rückmeldung geben