Loading
Pressemitteilung | 12 Juni 2025

Die Einführung von OptixEdge von Rockwell Automation ermöglicht Kunden, das Potential ihrer Daten zu erschließen

Erweiterte Edge-Gateway-Lösung verändert die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden, und erzielt so Zeit- und Kosteneinsparungen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway, Right ViewKeep file name as is.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die weltweite Einführung von OptixEdge angekündigt, einer innovativen Edge-Gateway-Lösung, die die Datenverarbeitung für Industriekunden revolutioniert.

Intelligente Maschinen von heute generieren mehr Daten als je zuvor, doch laut Rockwells neuestem State of Smart Manufacturing Report werden nur 44 % der Daten effektiv genutzt. Viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen wie Netzwerkbeschränkungen, Sicherheitsbedenken oder Speicherkosten, die sie daran hindern, eine große Menge ihrer Daten zu nutzen Traditionell werden Daten zur Verarbeitung an entfernte Cloud-Server gesendet, doch dies kann teuer und ineffizient sein.

OptixEdge kann diese Probleme direkt angehen, indem es Informationen dort verarbeitet, wo sie erstellt werden – an der Maschine und in Echtzeit. Die Lösung wird über die FactoryTalk® Optix™-Software von Rockwell mit dem Steuerungssystem des Benutzers verbunden, um Daten zu erfassen, zu analysieren und an die Cloud zu senden. Dadurch können Benutzer Maschinen- oder Systemdaten von mehreren Standorten aus überwachen und analysieren. Dies bedeutet schnellere Erkenntnisse, niedrigere Kosten und eine intelligentere Entscheidungsfindung.

„Mithilfe von OptixEdge können Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten übernehmen, und auf leistungsstarke Edge-Computing-Funktionen mit Flexibilität, Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit zurückgreifen“, so Jessica Morell, Software Product Manager bei Rockwell Automation. „Da Daten an ihrem Ursprungsort verarbeitet werden, ermöglicht OptixEdge Kunden, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Effizienz zu verbessern und Innovationen im gesamten Betrieb voranzutreiben.“

Zu den wichtigsten Funktionen von OptixEdge gehören:

  • Integrierte Assistenten-App: Eine vorinstallierte FactoryTalk Optix-Anwendung vereinfacht den Datenerfassungsprozess und ermöglicht eine einfache Konfiguration mit nur einem Webbrowser, was die Entwicklungszeit verkürzt. Darüber hinaus können Benutzer bei Bedarf kundenspezifische Anwendungen erstellen und bereitstellen.
  • Auf Effizienz ausgelegt: Anwendungen können parallel mit der im Lieferumfang enthaltenen Software ausgeführt werden.
  • Sicherer Zugriff und Fehlerbehebung aus der Ferne: Remote-Unterstützung ist über FactoryTalk® Remote Access™ verfügbar, sodass Remote-Ingenieure und -Wartungsteams Systeme über eine sichere VPN-Verbindung programmieren, konfigurieren und reparieren können.
  • Offen und flexibel: OptixEdge kann in Verbindung mit der vorhandenen Rockwell-Hardware einer Anlage oder Maschine oder den Grafikterminals und -Steuerungen von Drittanbietern verwendet werden.
  • Kosteneinsparung und Verbesserung der Netzwerkleistung: OptixEdge bietet Anwendern die Möglichkeit, weniger Daten an die Cloud zu senden, was zu Einsparungen beim Speichern und zur Verbesserung der Netzwerkleistung beitragen kann.

Erfahren Sie mehr über die innovative OptixEdge-Lösung von Rockwell auf der Rockwell-Website.

Veröffentlicht 12. Juni 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more pr oductive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
EmailEmail

Themen: Integrated Architecture Hardware
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Die Einführung von OptixEdge von Rockwell Automation ermöglicht Kunden, das Potential ihrer Daten zu erschließen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: