Loading
Pressemitteilung | 12. November 2026

Rockwell Automation bringt LogixEdge-Controller für die softwaredefinierte Automatisierung auf den Markt

Die IPC-basierte Plattform kombiniert die Logix-Steuerung mit Edge-Computing und der Unterstützung für containerisierte Anwendungen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
LogixEdge Controller

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung seiner LogixEdge™-Controller bekannt gegeben. Die neue Industrie-Steuerungsplattform ermöglicht es Herstellern, Systemarchitekturen zu vereinfachen und die softwaredefinierte Automatisierung zu beschleunigen. Sie kombiniert Logix-Steuerung, Edge-Computing und containerisierte Anwendungen auf einer einzigen IPC-basierten Plattform. So können Hersteller mithilfe von LogixEdge-Controllern Automatisierungs- und Software-Workloads im Produktionsbetrieb bereitstellen und verwalten.

Da industrielle Umgebungen zunehmend vernetzt sind, suchen Hersteller nach neuen Wegen, um Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) zu verbinden und so wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne die Komplexität zu erhöhen. Die LogixEdge-Controller wurden aufgrund der steigenden Kundennachfrage nach Architekturen entwickelt, die sowohl eine deterministische Steuerung als auch die Bereitstellung moderner Softwareanwendungen unterstützen. LogixEdge-Controller ermöglichen den Betrieb von Steuerungs- und Softwareanwendungen auf einer gemeinsamen Plattform. Dadurch ist weniger separate Hardware erforderlich und Automatisierungs-, Visualisierungs- und digitale Anwendungen lassen sich flexibler und näher an den Produktionsprozessen bereitstellen.

Durch den Einsatz containerisierter Anwendungen und moderner Software-Management-Praktiken können Hersteller Software über verteilte Betriebsabläufe hinweg konsistenter bereitstellen, aktualisieren und verwalten. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Bereitstellungszeit zu verkürzen, das Lifecycle-Management zu vereinfachen und eine anpassungsfähigere Automatisierungsinfrastruktur zu schaffen.

„Die industrielle Automatisierung entwickelt sich von hardwarezentrierten Architekturen zu softwaredefinierten Systemen, die einfacher bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren sind", sagt Stefano Schiavella, Produktmanager bei Rockwell Automation. „LogixEdge-Controller vereinen Logix-Steuerung und moderne Rechenfunktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Dies bietet Herstellern größere Flexibilität und trägt gleichzeitig zur Reduzierung der Systemkomplexität bei."

Die Markteinführung der LogixEdge-Controller spiegelt die zunehmende Verbreitung von softwaredefinierter Automatisierung wider, bei der Steuerung, Anwendungen und Analysen im Industriebetrieb effizienter eingesetzt werden können. Der LogixEdge-Controller ist Teil der Vision einer softwaredefinierten Automatisierung von Rockwell Automation, die Hersteller dabei unterstützt, Menschen, Prozesse und Technologien zu verbinden, um intelligentere und effizientere Betriebsabläufe zu realisieren.

Erfahren Sie mehr über die LogixEdge-Controller auf der Website von Rockwell oder wenden Sie sich an Ihren Distributor. Melden Sie sich für die Automation Fair 2026 an, um die LogixEdge-Controller in Aktion zu sehen und zu erfahren, wie die Entwicklung im Bereich softwaredefinierte Automatisierung weitergeht.

Was ist ein LogixEdge-Controller?
Ein LogixEdge-Controller ist eine IPC-basierte Steuerung von Rockwell Automation, die Logix-Steuerung, Edge-Computing und containerisierte Anwendungen auf einer einzigen Plattform vereint. Sie wurde entwickelt, um Architekturen zu vereinfachen, Hardwareanforderungen zu reduzieren und softwaredefinierte Automatisierungsstrategien zu unterstützen.

Was bedeutet softwaredefinierte Automatisierung?
Softwaredefinierte Automatisierung ist ein Ansatz, der Softwarefunktionen von dedizierter Hardware trennt. Damit ermöglicht sie, Steuerung, Analyse und andere industrielle Anwendungen flexibler bereitzustellen, zu verwalten und zu aktualisieren. Die LogixEdge-Controller von Rockwell Automation unterstützen die softwaredefinierte Automatisierung, indem sie die Ausführung mehrerer Workloads auf einer gemeinsamen industriellen Plattform ermöglichen.

Warum setzen Hersteller Edge-Controller ein, die OT und IT verbinden?
Hersteller wollen Architekturen vereinfachen, Hardwareanforderungen reduzieren und den Zugriff auf Betriebsdaten verbessern. Indem sie Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen, tragen LogixEdge-Controller dazu bei, die Komplexität zu reduzieren, die digitale Transformation zu beschleunigen und die betriebliche Agilität zu verbessern.

Wie passen die LogixEdge-Controller in das Logix-Portfolio?
LogixEdge-Controller erweitern das Logix-Portfolio, indem sie die bewährte Logix-Steuerung und Edge-Computing-Fähigkeiten auf einer einzigen Plattform kombinieren. Sie wurden entwickelt, um die softwaredefinierte Automatisierung zu unterstützen, und bieten Herstellern eine flexible Option für Anwendungen, die von der Ausführung von Steuerungs- und Softwareanwendungen auf demselben Gerät profitieren. Gleichzeitig ergänzen sie bestehende Logix-basierte Lösungen.

Veröffentlicht 12. November 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation bringt LogixEdge-Controller für die softwaredefinierte Automatisierung auf den Markt
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose