Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:
Brock Solutions ist ein Ingenieur- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Planung, den Aufbau und die Implementierung von Echtzeitlösungen für Industrie- und Fertigungsunternehmen sowie für Organisationen im Transport- und Logistikbereich weltweit spezialisiert hat.
Die Region Waterloo ist eine mittelgroße Gemeinde im Herzen des Grüngürtels im Südwesten Ontarios. Mit einer Bevölkerung von mehr als 630 000 Einwohnern ist die Region Waterloo eines der am schnellsten wachsenden Gebiete in Ontario.
- Das bestehende SCADA-System und speicherprogrammierbare Steuerungen in über 157 Anlagen mussten modernisiert werden. Dabei musste sichergestellt werden, dass die Wasserversorgung ununterbrochen aufrechterhalten blieb.
- Es galt, groß angelegte Systemupgrades mit der kritischen Bedeutung der Wasserversorgung in Einklang zu bringen.
- Minimierte Ausfallzeiten und verbesserte Betriebseffizienz
- Erhöhte Ausfallsicherheit, geringere Compliance-Risiken, zuverlässigere Wasserversorgung
- Erfolgreiche fünfjährige Transformation, jetzt in der letzten Phase
Modernisierung kritischer Wassersysteme ohne Unterbrechung
Die Region Waterloo, eine Regionalgemeinde im Südwesten Ontarios, versorgt über 600 000 Einwohner in drei Städten und ländlichen Gemeinden mit Trinkwasser und ist für die Abwasseraufbereitung verantwortlich. Um eine hochwertige Wasserversorgung aufrechtzuerhalten und den sich wandelnden Branchenstandards gerecht zu werden, strebte die Region Waterloo die Modernisierung ihres SCADA-Systems und der PLC-Infrastruktur an.
Obwohl das bestehende System funktionierte, fehlten ihm die erweiterten Funktionen, die für langfristige Effizienz, Sicherheit und Stabilität erforderlich sind. Der Umfang des Projekts war beträchtlich: 157 Anlagen in einer großen Region und unterschiedlicher Größe und Komplexität mussten aufgerüstet werden. Die Modernisierung der kritischen Wasserinfrastruktur stellte jedoch eine einzigartige Herausforderung dar: Diese Systeme konnten nicht außer Betrieb genommen werden, ohne die lebenswichtige Versorgung zu unterbrechen.
Die Region Waterloo benötigte einen Integrationspartner, der die technischen und betrieblichen Komplexitäten bewältigen und gleichzeitig eine kontinuierliche Wasserversorgung erreichen konnte. Die Regionalverwaltung suchte nach einem Provider mit einer schlüsselfertigen Lösung, der sowohl die Systemintegration als auch die Schaltschranklieferung übernehmen konnte. Die Wahl fiel auf Brock Solutions – der Beginn einer intensiven, mehrjährigen Zusammenarbeit.
Schrittweiser, gemeinsamer Ansatz für Wassersystem-Upgrades
Brock Solutions nutzte sein Know-how in Wasser- und Abwassersystemen, um einen maßgeschneiderten, schrittweisen Modernisierungsansatz zu entwickeln. Mit der Technologie von Rockwell Automation entwickelten sie standardisierte Lösungen für verschiedene Anlagentypen, die für Konsistenz im gesamten Netzwerk sorgten.
Für kleinere Anlagen im Freien stellten CompactLogix®-Steuerungen mit integriertem Eingang/Ausgang eine optimierte und wartbare Lösung dar. Mittelgroße Standorte verwendeten neuere CompactLogix®-Modelle, während die komplexesten Anlagen ControlLogix®-Steuerungen mit voller Redundanz für Zuverlässigkeit benötigten. Stratix®-Switches, dezentrale E/A und digitale Ringtopologie sorgten für eine robuste Kommunikation zwischen Systemen. Diese standardisierten Lösungen ermöglichten es den Bedienern, an verschiedenen Standorten effizienter zu arbeiten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Problemlösung zu verbessern.
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des Projekts war das kontinuierliche Engagement der Interessengruppen. „Kommunikation war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg dieses Projekts“, sagt Michael Rowinski, Senior Manager und Technical Lead bei Brock Solutions.
Brock Solutions bezog von Anfang an Bedienpersonal, Techniker und Führungskräfte in jede Phase der Umsetzung mit ein. Wöchentliche Besprechungen, Workshops und praktische Testsitzungen ermöglichten es allen Beteiligten – von erfahrenen Bedienern mit jahrzehntelanger IT-Erfahrung bis hin zu IT-Spezialisten, die das Netzwerk absichern – ihre Ideen einzubringen und die Lösung mitzugestalten.
Um Risiken während der Übergangsphasen in den Anlagen zu minimieren, setzte Brock Solutions fortschrittliche Teststrategien ein, darunter Simulationen mit digitalen Zwillingen. SCADA-Bildschirme und SPS-Programme wurden in einer kontrollierten Umgebung erstellt und getestet, bevor sie in Betrieb genommen wurden. Werksabnahmeprüfung ermöglichten es Bedienern, das System unter realistischen Bedingungen zu testen und potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie den Produktivbetrieb beeinträchtigen konnten. Während kritischer Umstellungen wurden temporäre Systeme eingesetzt, um die Wasserversorgung ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten, während neue Schaltschränke und speicherprogrammierbare Steuerungen installiert wurden.
Standardisierte, widerstandsfähige und zukunftsfähige Wassersysteme
Das fünfjährige Projekt befindet sich nun in seiner Endphase und hat die Abläufe in der Region Waterloo grundlegend verändert. Durch die Standardisierung von Automatisierungslösungen in allen Anlagen können Bediener Probleme jetzt schneller diagnostizieren und lösen, was zu geringeren Ausfallzeiten und einer höheren Systemstabilität führt. Erweiterte Überwachungsfunktionen bieten bessere Einblicke in den Wasserverbrauch, den Systemdruck und die Reaktionszeiten bei Rohrbrüchen und Notfällen.
Darüber hinaus schützt eine verbesserte Netzwerksicherheit kritische Infrastruktur vor potenziellen Cyberbedrohungen. Brock Solutions spielte eine zentrale Rolle bei der Überbrückung der IT-/OT-Lücke und unterstützte die Entwicklung eines OT-Cybersicherheits-Frameworks, das auf die Bedürfnisse der Region Waterloo zugeschnitten ist.
Neben den technischen Verbesserungen ist der Erfolg des Projekts auf eine starke Zusammenarbeit und Vertrauen zurückzuführen. „Wenn ich eines besonders betonen könnte, dann, wie viel Arbeit in den Aufbau der Beziehung zwischen Brock Solutions und der Region Waterloo geflossen ist und wie es gelungen ist, die Zustimmung jeder einzelnen Person zu gewinnen“, sagt Andrew Calder, Senior Project Engineer, Region Waterloo.
Durch die Förderung einer Kultur der offenen Kommunikation und des kontinuierlichen Lernens haben sowohl Brock Solutions als auch The Region of Waterloo gezeigt, dass es bei der Modernisierung nicht nur um die Modernisierung der Technologie, sondern auch um die Stärkung der Mitarbeiter ging. Durch sorgfältiges Veränderungsmanagement, umfangreiche Schulungen und ein gemeinsames Engagement für Problemlösungen ist die Region für langfristigen Erfolg gut aufgestellt.
Mit der baldigen Fertigstellung der letzten größeren Anlage verfügt die Region Waterloo über ein modernisiertes, zukunftsfähiges Wassermanagementsystem – eines, das seine Kunden zuverlässig über viele Jahrzehnte hinweg versorgen wird.
Veröffentlicht 23. Juni 2025