Loading
Anwenderbericht | März 2024
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation und SINCI entwickeln ein Prozesssteuerungssystem

Die beiden Unternehmen realisierten ihr erstes Projekt zur Integration eines Prozesssteuerungssystems für eine Abwasseraufbereitungsanlage im Bundesstaat Guanajuato.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Abwasseraufbereitungsanlage bei Sonnenuntergang
Sinci-Logo

SINCI ist ein mexikanisches Unternehmen mit fast 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Automatisierung, industrielle Prozesssteuerung und Informationssysteme. Es ist derzeit ein Rockwell Automation Platinum System Integrator.

Herausforderung

Integration eines Automatisierungs- und Prozesssteuerungssystems in eine neue Abwasseraufbereitungsanlage für ein multinationales Lebensmittelunternehmen.

Lösung

  • Speicherprogrammierbare Steuerungen
  • FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Batch
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk AssetCentre
  • Sensoren & Schalter
Ergebnisse

Exakte und zuverlässige Messung der Wasserqualität in der Anlage, um Strafen und/oder Bußgelder gemäß den relevanten Gesetzen und Vorschriften zu vermeiden.

Herausforderung

Herausforderung

SINCI ist ein Technologieunternehmen, das sich der Umsetzung innovativer Lösungen für die digitale Transformation widmet, mit Schwerpunkt auf Prozesssteuerung, Informationssystemen und OT/IT-Zusammenlegung, die Unternehmensmanagementlösungen mit der Industrie 4.0-Fertigung verbinden.

Das Unternehmen nahm 1989 in Guadalajara, Mexiko, seinen Betrieb auf, mit dem Ziel, komplette „schlüsselfertige“ Projekte für Automatisierung und industrielle Prozesssteuerung anzubieten. Es hat Projekte an verschiedenen Standorten in Mexiko entwickelt und verfügt derzeit über vier Büros: Guadalajara, Monterrey, Querétaro und Mexiko-Stadt. Das Unternehmen hat außerdem fast 5300 Projekte für mehr als 470 Kunden realisiert und ist derzeit in über 10 verschiedenen Branchen aktiv.

Einer seiner Endkunden ist ein multinationales US-Molkereiunternehmen, das Naturkäse, Schmelzkäse, Frischkäse und Joghurt unter eigener Marke vertreibt und seit mehr als 30 Jahren in Mexiko tätig ist.

Im Jahr 2022 eröffnete das Unternehmen eine Industrieanlage im Bundesstaat Guanajuato. Hier verfügt das multinationale Unternehmen über eine Abwasseraufbereitungsanlage (PTAR), in der eine Reihe von physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen durchgeführt werden, um die in den Abwässern vorhandenen Schadstoffe zu beseitigen.

Abwasseraufbereitungsanlagen führen in der Regel vier Hauptprozesse durch: Vorbehandlung (Sammeln von Abwasser mithilfe von Drainage), Primärbehandlung (Sedimentation, bei der das Wasser in Tanks geleitet wird, in denen sich die Feststoffe am Boden absetzen und die nicht feststoffhaltigen Stoffe an die Oberfläche steigen), Sekundärbehandlung (Abbau biologischer Inhalte mithilfe von aeroben und anaeroben Behandlungen zusammen mit Belebtschlamm) und Tertiärbehandlung (vollständige Beseitigung von Mikroorganismen mithilfe von Filtration, Ionisierung und Dekontamination).

Vor fast vier Jahren haben SINCI und Rockwell Automation in diesem Werk ein lokales Greenfield-Projekt gestartet, das die Integration eines Prozesssteuerungssystems umfasste, das alle Variablen in der Anlage überwachen kann.

Lösung

Erfahrung und Kompetenz

Es ist zu beachten, dass dies die erste Initiative dieser Art war, die die beiden Unternehmen (die seit 32 Jahren zusammenarbeiten) für den Abwasseraufbereitungssektor entwickelt haben, sei es für öffentliche Versorgungsunternehmen oder private Firmen.  

Laut Salvador Navarro (Bajio Zone Manager bei SINCI) bestand eine der ersten Herausforderungen darin, den vorläufigen Entwurf (entwickelt in den USA) an die Gegebenheiten dieses Standorts anzupassen, die Kapazität der mechanischen Ausrüstung zu validieren und mit dem Anbieter der Lagertanks sowie mit dem Anlagenexperten zu koordinieren. 

„Die größten Herausforderungen bei dieser Art von Umsetzung sind ein umfassendes Wissen über den Prozess und die Fähigkeit, die Arten von Variablen zu erkennen, denen wir begegnen werden. Sobald man mit diesen Variablen vertraut ist, erfordert es erhebliche Erfahrung und Fähigkeiten in der Verarbeitung von flüssigen Abfällen, um sie in ein Steuerungssystem zu integrieren“, erklärte er. 

„Die Variablen der analytischen Instrumentierung sind ein sehr spezifisches und relevantes Element in Abwasseraufbereitungsprojekten, ebenso wie Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Wasserhärte und pH, unter anderem“, fügte er hinzu.

Genau diese umfassende Erfahrung und ihr Wissen über die Prozesssteuerungsautomatisierung führten dazu, dass der Kunde das Angebot von Rockwell Automation und SINCI wählte. Es war auch notwendig, einen Anbieter zu finden, der die technischen und personellen Ressourcen hatte, um ein ursprünglich in den USA entwickeltes Angebot vor Ort umzusetzen. 

In dieser Hinsicht sagte Navarro: „Das Prestige der Marke Rockwell Automation, zusammen mit der Tatsache, dass SINCI die höchsten Zertifizierungen im Land hatte, waren Schlüsselfaktoren, die den Endkunden maßgeblich beeinflussten, beide Unternehmen für diese Initiative auszuwählen.“ „Im Grunde genommen sucht jeder Kunde von dem Unternehmen, das er beauftragt, die Gewissheit, dass das Projekt pünktlich und nach den Spezifikationen ausgeführt wird“, fügte Navarro hinzu.

Ergebnisse

Präzise Messung

Der Hauptvorteil dieser Automatisierungs- und Steuerungslösung ist, dass der Kunde jederzeit eine präzise Messung der Wasserqualität hat. Dies hilft ihm, Strafen aufgrund von unangekündigten Inspektionen durch Regierungsbeamte zu vermeiden, wie es gesetzlich zulässig ist. „Auf diese Weise können mögliche Bußgelder oder Strafen vermieden werden, die sich aus der Nichteinhaltung von Umweltstandards ergeben könnten“, betonte Navarro. 

Es sollte betont werden, dass die von Rockwell Automation angebotenen Prozesssteuerungslösungen für die Abwasseraufbereitung äußerst zuverlässig und flexibel sind. Sie sind nicht nur in der Lage, die Produktivität zu maximieren, sondern reduzieren auch die Implementierungskosten, minimieren die Lebenszykluskosten, validieren die Compliance und ermöglichen zukünftige Erweiterungen. 

Insbesondere in Bezug auf die PowerFlex Frequenzumrichter wies Navarro darauf hin, dass diese aufgrund ihrer Flexibilität und Präzision bei der Verwaltung des gelösten Sauerstoffprozesses wichtig waren, was ein wesentlicher Aspekt für diese Art von Anlage ist. „Ein weiteres wichtiges Attribut ist die Verarbeitung von Signalen aus der analytischen Instrumentierung“, fügte er hinzu.

Der Geschäftsführer von SINCI erklärte, dass der technischer Support und die Reserve der Marke Rockwell Automation einen großen Wettbewerbsvorteil für sein Unternehmen sicherstellen. Dies hilft ihm, die Anforderungen der Endkunden mit größerer Zuverlässigkeit und Vertrauen zu erfüllen. „In dieser Hinsicht machen uns unsere Zertifizierungen und die Stärke des Vertriebskanals, den die Marke bietet, sehr stark“, erklärte Navarro.

„Als Ergebnis dieses Projekts haben wir erkannt, dass es mehrere Geschäftsbereiche gibt, die wir noch nicht erkundet hatten. Unsere Idee ist jetzt, es mit anderen Kunden in verschiedenen Unternehmen zu replizieren“, schloss Navarro. 

Präzise Messung

Der Hauptvorteil dieser Automatisierungs- und Steuerungslösung ist, dass der Kunde jederzeit eine präzise Messung der Wasserqualität hat. Dies hilft ihm, Strafen aufgrund von unangekündigten Kontrollen durch Regierungsbeamte zu vermeiden, wie sie gesetzlich zulässig sind. „Auf diese Weise können mögliche Bußgelder oder Strafen, die sich aus der Nichteinhaltung von Umweltstandards ergeben könnten, vermieden werden“, betonte Navarro.

Es sollte betont werden, dass die von Rockwell Automation angebotenen Prozesssteuerungslösungen für die Abwasseraufbereitung äußerst zuverlässig und flexibel sind. Sie sind nicht nur in der Lage, die Produktivität zu maximieren, sondern reduzieren auch die Implementierungskosten, minimieren die Lebenszykluskosten, validieren die Compliance und ermöglichen zukünftige Erweiterungen.

Insbesondere in Bezug auf die PowerFlex Frequenzumrichter wies Navarro darauf hin, dass diese aufgrund ihrer Flexibilität und Präzision bei der Verwaltung des gelösten Sauerstoffprozesses wichtig waren, was ein wesentlicher Aspekt für diese Art von Anlage ist. „Ein weiteres wichtiges Attribut ist die Verarbeitung von Signalen aus der analytischen Instrumentierung“, fügte er hinzu.

Der Geschäftsführer von SINCI erklärte, dass der technischer Support und die Reserve der Marke Rockwell Automation einen großen Wettbewerbsvorteil für sein Unternehmen sicherstellen. Dies hilft ihm, die Anforderungen der Endkunden mit größerer Zuverlässigkeit und Vertrauen zu erfüllen. „In dieser Hinsicht machen uns unsere Zertifizierungen und die Stärke des Vertriebskanals, den die Marke bietet, sehr stark“, sagte Navarro.

„Als Ergebnis dieses Projekts haben wir erkannt, dass es mehrere Geschäftsbereiche gibt, die wir noch nicht erkundet hatten. Unsere Idee ist jetzt, es mit anderen Kunden in verschiedenen Unternehmen zu replizieren“, schloss Navarro.

Veröffentlicht 26. März 2024

Themen: Build Resilience Process Automation Control Lebensmittel und Getränke Wasser und Abwasser Speicherprogrammierbare Steuerungen FactoryTalk View
Empfohlene Inhalte
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Integration von industriellen Prozesssteuerungssystemen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: