Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Virtuelles Operator Training bietet Lernen ohne Einschränkungen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Virtuelles Operator Training bietet Lernen ohne Einschränkungen hero image

Es kann heute aus vielen Gründen schwierig sein, Bediener mit der soliden Schulung auszustatten, die sie benötigen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen.

An erster Stelle stehen vielleicht die Produktionsdruck. Oft können Sie es sich nicht leisten, die Produktion lange genug zu unterbrechen, um den Bedienern die erforderliche Schulung zu geben. Auch das manuelle Laden und das Ein- und Ausschalten von Maschinen zu Schulungszwecken kann ein mühsamer Prozess sein, der die Menge und Qualität der Schulung einschränken kann, da Sie nur eine begrenzte Anzahl von Produktionsszenarien physisch nachstellen können.

Dennoch war die Bedienerschulung angesichts dieser Herausforderungen vielleicht noch nie so wichtig wie heute. In der Industrie findet ein großer demografischer Wandel statt. Und wenn Sie Ihre aktuellen Produktivitäts-, Qualitäts- und Sicherheitsleistung schützen wollen, ist es wichtig, dass Sie neuen, weniger erfahrenen Bedienern die notwendigen Kompetenzen vermitteln und das historische Wissen von erfahrenen Mitarbeitern weitergeben.

Deshalb ist es vielleicht an der Zeit, die Art und Weise, wie Sie Bedienerschulungen anbieten, zu überdenken. Insbesondere durch die Einführung virtueller Schulungen können Sie kompetente, sachkundige Bediener entwickeln und gleichzeitig die Unterbrechungen und Kosten vermeiden, die mit herkömmlichen Schulungen verbunden sind.

Unterbrechungsfreie Schulung

Virtuelle Schulung nutzt einen digitalen Zwilling oder ein digitales Abbild Ihrer physischen Produktionsanlagen, um eine virtuelle Schulungsumgebung zu schaffen.

Es ist nicht erforderlich, eine physische Maschine anzuhalten oder auf die Ankunft einer neuen Maschine zu warten, um Bediener zu schulen. Stattdessen können Sie die Maschine digital mit einem hohen Detaillierungsgrad nachbilden. Und Sie können Physik auf die Maschine anwenden, um zu simulieren, wie sie sich bewegt und mit Menschen und anderen Maschinen interagiert.

Bediener können dann über den Bildschirm eines Geräts oder mit einem VR-Headset auf den digitalen Zwilling zugreifen, um in einer sicheren, immersiven Schulungsumgebung zu trainieren. Wenn Bediener in ein dynamisches digitales Zwillingsmodell eingebunden sind, benötigen sie keine physische Maschine für die Schulung und müssen sich auch nicht am selben Ort wie die Maschine befinden. Bedenken Sie die Flexibilität, die eine Schulung an einem Maschinenmodell an jedem beliebigen Ort der Welt bietet.

Sie können Bedienern die Schulung zukommen lassen, die sie benötigen, wann und wo sie sie benötigen, während die Produktion ununterbrochen weiterläuft. Und das ist erst der Anfang, denn virtuelle Schulungen ermöglichen Ihnen noch viel mehr.

Flexiblere Schulung

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Produktionsszenarien, die Sie in einer physischen Schulung nachstellen können. Aus diesem Grund sind die Mitarbeiter möglicherweise nicht auf bestimmte Situationen vorbereitet, wenn etwas schiefgeht.

Mit der virtuellen Bedienerschulung können die Mitarbeiter lernen, die Produktion im optimalen Betrieb aufrechtzuerhalten und lernen, wie sie auf außergewöhnliche Situationen reagieren können.

Sie können zum Beispiel simulierte Fehler und Extrembedingungen in den Schulungsprozess einfließen lassen. Nach Abschluss des Szenarios durch einen Bediener können Sie ihm Feedback geben, um ihm zu helfen, zu verstehen, ob er angemessen reagiert hat. Falls erforderlich, können Sie das Szenario auch erneut durchführen, um ihm zu helfen, seine Reaktion zu verbessern.

So können sich Bediener besser auf ähnliche Vorfälle in einer Live-Produktionsumgebung vorbereiten und potenziell Ausfallzeiten oder Ausschuss verringern. Ganz gleich, welches Szenario Sie den Bedienern vorsetzen oder wie sie reagieren – Sie können sich immer darauf verlassen, dass Sie alles auf Knopfdruck zurücksetzen können.

Kompetenz verbessern

Virtuelle Schulung kann Bedienern helfen, ihre Aufgaben auf neue und effektivere Weise zu erlernen.

Digitale Hinweise können zum Beispiel dazu beitragen, die Mitarbeiter während der Schulung zu führen. Wenn ein Mitarbeiter in einer Montageaufgabe geschult wird, können ihm digitale Hinweise wie sich bewegende Pfeile helfen, das Teil zu identifizieren, das er aufnehmen muss, und eine leuchtende oder hervorgehobene Montagevorrichtung kann ihm helfen, zu erkennen, wo er die Teile platzieren muss.

Anschließend können Sie die digitalen Hinweise entfernen, um zu sehen, ob der Bediener das Risiko auch ohne diese Hinweise ausführen kann.

Arbeitnehmer können auch in virtuellen Schulungen Fehler machen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, die Produktion zu stören. Wenn ein Bediener einen Fehler macht, kann diese Aktion zu Beseitigungszwecken aufgezeichnet werden. Und die Bediener müssen ihre Kompetenz in der Schulung unter Beweis stellen, bevor sie unter Druck in der Live-Produktion eingesetzt werden.

Vorteile über die Schulung hinaus

Virtuelle Schulungen können Mitarbeitern helfen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer sicheren, immersiven Umgebung zu entwickeln, in der Fehler keine realen Konsequenzen haben. Aber die Schulung kann Ihrem Unternehmen auch auf andere Weise helfen.

Sie können Bediener beobachten oder von ihnen Feedback zu Aufgaben erhalten, um zum Beispiel Möglichkeiten zu finden, diese Aufgaben effizienter zu gestalten. Und Sie können Bediener in der virtuellen Welt schulen und testen, um zu sehen, ob Berechnungen wie Durchsatzraten-Schätzungen realistisch sind.

Erfahren Sie mehr darüber, wie ein Digitaler Zwilling Ihrem Unternehmen helfen kann

Veröffentlicht 15. Juni 2020


Matthew Masarik
Matthew Masarik
Marketing Manager, Design Software, Rockwell Automation
Matt is the Marketing Manager for the Design Software business that includes Studio5000, FactoryTalk Logix Echo, and FactoryTalk Linx. Matt's role is to connect technologies for users so that they can put more power in their developers’ hands to meet the rise of digital design.
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Virtuelles Operator Training bietet Lernen ohne Einschränkungen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: