Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Reduzieren Sie Risiken bei der Entwurfszeit Ihres E-Hauses

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Kraftwerk bei Nacht

Mehr Intelligenz in E-Häuser zu bringen – und dabei mehrere Anbieter zu koordinieren und engere Projektfristen einzuhalten – ist nicht einfach. Aber es ist eine Herausforderung, der Sie und viele andere EPCs sich heute stellen müssen.

Deshalb wenden sich immer mehr EPCs einem intelligenten, kompakten Netz zu, das elektrische und Prozesssteuerungssysteme in einer Lösung vereint.

Ein System, das elektrische und Prozesssteuerung vereinheitlicht, kann Ihre Risiken bei der Planung und dem Bau eines E-Hauses verringern. Es kann die Anzahl der Anbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten müssen, von vier oder mehr auf einen reduzieren. Dies wiederum kann Ihre Entwurfszeit und -kosten senken. Und es kann das Potenzial für Fehlkommunikation mit Anbietern verringern, was kostspielige Integrationsherausforderungen schaffen kann.

Außerdem ermöglicht Ihnen ein einheitliches System den Übergang von einer festverdrahteten zu einer vernetzten Lösung. Dies kann Ihre Material-, Arbeit- und Dokumentationskosten senken.

Natürlich bietet ein einheitliches und digitalisiertes System auch erhebliche Vorteile für Ihre Kunden. Es bietet ihnen ein System für Steuerung, Visualisierung, Archivierung und Berichterstattung. Es ermöglicht ihnen auch den Zugriff auf Echtzeitdaten von intelligenten elektrischen Geräten (IEDs), um den Betriebs- und Wartungsmitarbeitern zu helfen, intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen.

Bevor Sie jedoch den Sprung zu einer intelligenten, kompakten Netz wagen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen Anbieter mit der richtigen Technologie und Erfahrung für die Implementierung finden.

Finden Sie den richtigen Partner

In einigen Fällen kann der Automatisierungsanbieter, der bereits Ihr Prozesssteuerungssystem bereitstellt, einfach seine Rolle erweitern, um ein einheitliches elektrisches und Prozesssteuerungssystem bereitzustellen.

...mehr EPCs entscheiden sich für ein intelligentes, verpacktes Netz, das elektrische und Prozesssteuerungssysteme in einer Lösung vereint.

Wenn der Anbieter jedoch nicht über diese Erfahrung verfügt, ist es wichtig, einen Anbieter zu finden, der dies tut, anstatt daraus ein erstes Projekt zu machen. Schließlich haben einige Anbieter, die Erfahrung mit der Implementierung intelligenter, verpackter Netz-Systeme haben, EPCs dabei geholfen, ihre Projektkosten um 25 Prozent oder mehr zu senken.

Solche Einsparungen können durch die Senkung der installation-Kosten, der Inbetriebnahme- und Anlaufzeit sowie der technischen Dokumentation erzielt werden. Zum Beispiel kann, anstatt jede Komponente einzeln mit mehradrigen Kabeln zu verdrahten, alles über ein Ethernet-Kabel angeschlossen werden. Ein erfahrener Anbieter, der Produkte von Drittanbietern integrieren und Schnittstellen reduzieren kann, kann auch die Verpackungskosten des Systems im Vergleich zu einem „Stick-built“-E-Haus um 15 Prozent senken.

Der von Ihnen gewählte Anbieter sollte auch mit den neuesten Kommunikationsprotokollen vertraut sein. Er sollte in der Lage sein, IEC-61850 und EtherNet/IP über IEDs zu verwenden, um Kunden den Zugriff auf Echtzeitinformationen über Ausrüstung und Betriebsbedingungen zu ermöglichen.

Gewinnen Sie an Sicherheit

Sie stehen vor zu vielen Risiken, um bei der herkömmlichen Multi-Vendor-Strategie für die Entwicklung und den Bau von E-Häusern zu bleiben. Mit dem richtigen Partner können Sie ein intelligentes, verpacktes Netz nutzen, um intelligente E-Häuser termingerecht, spezifikationsgerecht und im budget zu liefern. Erfahren Sie mehr über intelligente, verpackte Netz-Lösungen.

Veröffentlicht 27. August 2018


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Reduzieren Sie Risiken bei der Entwurfszeit Ihres E-Hauses
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: