Prozesskunden sind heute bestrebt, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Projektausführungszeit zu verkürzen und die Produktion durch die Steigerung des Durchsatzes, die Verringerung von Ausfallzeiten und die Befähigung von Bedienern mit Smart Manufacturing zu optimieren.
Smart Manufacturing erfordert mehr intelligente Informationen. Glücklicherweise sind Informationen und big data heute allgegenwärtig. Sensoren und Instrumentierung liefern heute viel mehr Informationen als früher. Das Problem besteht, wenn das System so erweitert werden muss, dass es diese zusätzlichen Informationen akzeptieren kann.
Oft sind diese Änderungen schwierig, wenn nicht unmöglich, je nachdem, wie ein System die richtigen Daten am richtigen Ort bereitstellen kann. Typischerweise werden Steuerungssysteme mit einer festgelegten Anzahl und Art von E,A-Platinen in Betrieb genommen, die Daten von Sensoren und Instrumentierung aufnehmen können. Historisch gesehen waren Änderungen am Layout von E,A-Platinen nur möglich, wenn im Gehäuse Platz für Reservekarten vorgesehen war und verschiedene E,A-Platinen vorrätig gehalten wurden. Dies ist sowohl kostspielig als auch kann es beeinflussen, wie schnell ein System sich von einem Ausfall oder planmäßige Instandhaltung erholt.
Heute bieten FLEXHA 5000™ Universal I,O-Optionen, ermöglicht durch das PlantPAx® 5.20 DCS, eine neue Antwort auf dieses Problem.
Universal I/O definiert
Universal I,O, auch als elektronisch marshalling definiert, ermöglicht es, verschiedene E,A-Typen auf einer Platine zu vereinen. Diese E,A-Typen können aus analogen Eingängen und Ausgängen (mit HART) sowie digitalen Eingängen und Ausgängen bestehen. Mit FLEXHA 5000 Universal I,O werden diese Konfigurationen durch die Software ermöglicht, wodurch physische Komponentenänderungen entfallen.
Vorteile durch Flexibilität
- Reduzierung des Projektausführungsaufwands:
- FLEXHA 5000 E,A ermöglicht verschiedene Feldverdrahtungsarten. Es ist nicht erforderlich, dass der Kunde seine Verdrahtung zu früh festlegt. Dies ermöglicht reduzierte Gesamtkosten für die installation und schafft Effizienz für Ingenieure in der frühen Planungsphase, ohne die Schaltschrankkosten zu beeinflussen. Viele Überarbeitungen und Änderungen erfolgen je nach sich ändernden Anforderungen, nicht nur bei der Inbetriebnahme, sondern während des gesamten Lebenszyklus eines Systems.
- Ein weiterer Vorteil bei der Systemgestaltung mit Universal I,O: Beginnt man mit einem Universal I,O-Layout, können die Leistungsanforderungen eines Systems, Abschlussbaugruppen und Verkabelungs-Layouts gleich bleiben, selbst wenn sich der E,A-Typ später ändern muss, was viel Aufwand und Planung spart.
- Minimierung der Auswirkungen später Änderungen an der E,A
- Die FLEXHA 5000 Plattform bietet die Flexibilität, E,A-Typen während des Betriebs zu ändern. Dies ermöglicht entkoppelte Projekt-Workflows, bei denen physisches und funktionales Design parallel verlaufen, was die Optimierung von Projektzeitplänen und -kosten ermöglicht.
- Historisch gesehen musste man Wartungsanforderungen durch das Vorhalten vieler verschiedener E,A-Platinen für jeden Gehäuse Bereich abdecken. Die FLEXHA 5000 Universal-Platine unterscheidet sich dadurch, dass sie nur einen einzigen Katalogeintrag darstellt, wodurch der Bedarf an zusätzlichem Lagerbestand reduziert wird.
Optimiert für den Anwender von Prozesssystemen
Es ist wichtig zu beachten, dass Prozesssteuerungssysteme bestimmte Fähigkeiten von E,A-Platinen verlangen, die unabhängig davon verfügbar sein müssen, ob die Option universal ist oder nicht. Entscheidend ist, dass Redundanz, hochverfügbare Optionen sowie Kanaltrennung und HART Kommunikation verfügbar sind. Das neue FLEXHA 5000 E,A bietet nicht nur diese universelle Differenzierung, sondern auch Redundanz, Kanaltrennung und HART Kommunikationsschnittstellen.
Nicht alle Universal I/O ist gleich
Viele Steuerungssystemanbieter haben Universal I,O-Funktionen veröffentlicht, aber nicht alle Platinen sind gleich aufgebaut.
Einige, wie die FLEXHA 5000 Plattform, ermöglichen die Fern-Software-Konfiguration der Kanal-E,A-Typen während der Laufzeit. Die FLEXHA 5000 Plattform bietet gemeinsame Komponenten zwischen E,A-Typen, sodass ein entfernter Bediener den E,A-Typ dynamisch ändern kann, ohne lokal an der E,A-Platine zu sein.
Erfahren Sie mehr über Universal I,O.