Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Pipelines: Verbesserung des Energieverbrauchs und mehr mit dem richtigen Frequenzumrichter

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pipeline-Inspektion im australischen Outback

Die Vorteile im Zusammenhang mit Energieeinsparungen bei der Verwendung von variable Frequenzantrieben (VFDs) in Pipelinepumpen- und Verdichterstationen sind gut bekannt.

Antriebe bieten die präzise Steuerung, die erforderlich ist, um den Durchfluss entlang einer Pipeline zu erhöhen oder zu verringern. Das Ergebnis ist eine höhere Effizienz und Energieeinsparung als bei einem Motorstarter, der die Verwendung von Steuerungsventilen zur Durchflussregelung erfordert.

Was jedoch nicht immer klar ist, sind die anderen Vorteile, die mit der richtigen Wahl von VFDs erzielt werden können. Denn nicht alle Antriebstechnologien sind gleich. Und einige können Ihnen helfen, noch größere Kosteneinsparung und eine noch bessere Leistung zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund sind hier drei wichtige Merkmale, auf die Sie bei Ihrem nächsten Frequenzumrichter für Pumpen- oder Verdichterstationen achten sollten.

Synchronisierung

Ein Frequenzumrichter, der synchrone Übertragung unterstützt, ermöglicht Ihnen den Start und die Steuerung mehrerer Pumpenmotoren mit nur einem Frequenzumrichter. Dies kann Ihre Vorabinvestitionen und Installationskosten im Vergleich zu einem System mit mehreren Frequenzumrichtern um bis zu 33 % für ein System mit zwei Motoren und um bis zu 60 % für ein System mit vier Motoren senken.

Ein Antriebssystem, das diese Funktion nutzt, kann auch dazu beitragen, Ihre größten Betriebskosten, den Energieverbrauch, zu senken. Erstens werden die Antriebsverluste im Vergleich zu einem System mit mehreren Antrieben reduziert. Außerdem können Sie einen Motor auf die gleiche Frequenz wie das Netzteil bringen und dann den Motor auf dieses Netzteil umschalten. Dies kann die Gesamtsystemeffizienz verbessern und zusätzliche Kosteneinsparung beim Energieverbrauch ermöglichen.

Schließlich ermöglicht die synchrone Übertragung einen Start mit geringeren Auswirkungen auf das Netz, was die Spitzenenergiekosten senkt oder eliminiert und gleichzeitig zur Verlängerung der Lebensdauer der Ausrüstung und zur Senkung der Wartungskosten beiträgt.

Erweiterte Integration

Einige moderne Frequenzumrichter verfügen über Integrationsfunktionen, die die Implementierung, den Betrieb und die Wartung erleichtern.

Add-On-Profile (AOPs) können zum Beispiel die Einrichtung und Integration vereinfachen, indem sie Antriebsinformationen und konfigurierbare Parameter für eine intuitive Programmierung organisieren. Die automatische Gerätekonfiguration kann die installation auch dann vereinfachen, wenn Sie mehrere Frequenzumrichter einsetzen oder einen Frequenzumrichter ersetzen müssen. Mit dieser Funktion werden Konfigurationen in einer Logix Steuerung gespeichert und dann automatisch für neue oder Ersatzgeräte heruntergeladen, wenn die Steuerung diese erkennt. Dies kann Ihnen helfen, zeitaufwändige Neuprogrammierungen zu reduzieren.

Remote-Transparenz

Wenn Frequenzumrichter mit der richtigen Formatierung an das Steuerungsnetzwerk einer Pipeline angeschlossen sind, können diese Antriebe aussagekräftige Leistungsdaten an eine zentrale Steuerzentrale zurückgeben. Dies hilft den Bedienern, bessere Entscheidungen zu treffen.

Sie könnten zum Beispiel feststellen, dass zwei miteinander verbundene Pumpstationen in getrennten Energieversorgungszonen deutlich unterschiedliche Tarife aufweisen. Anschließend könnten sie die Pumpstation in der Zone mit den niedrigeren Tarifen stärker betreiben. Selbst in einer einzigen Versorgungszone könnten die Betreiber feststellen, dass ihre Energiekosten während der Nebenzeiten deutlich niedriger sind, und dann den Betrieb entsprechend anpassen, um von diesem niedrigeren Tarif zu profitieren.

Die Betreiber könnten die aus der Ferne abgerufenen Daten auch zur Überwachung und Trendermittlung der Prozessleistung und zur Ermittlung potenzieller Wartungsbedürfnisse nutzen. Ein Bediener, der drei Pumpen mit gleicher Drehzahl betrachtet, könnte feststellen, dass eine Pumpe ein geringeres Lastdrehmoment aufweist. Er könnte dann einen Techniker zur Untersuchung des Problems schicken.

Ersparnisse auf Ersparnisse

Frequenzumrichter bieten Pumpen- und Verdichterstationen inhärente Leistung und Kosteneinsparung. Die Wahl eines Frequenzumrichters mit Synchronisierung, Integration und Remote-Transparenz hebt Ihre Leistung und Kosteneinsparung auf ein neues Niveau.

Ganz gleich, wie Ihre Pipeline-Anforderungen aussehen, es gibt eine VFD-Lösung, die für Sie geeignet ist.

Veröffentlicht 13. April 2020

Themen: Öl und Gas

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Pipelines: Verbesserung des Energieverbrauchs und mehr mit dem richtigen Frequenzumrichter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose