Loading
Blog | industrielle Automatisierung und Steuerung
Recent ActivityRecent Activity

Skalierbarkeit leicht gemacht mit Logix Designer SDK

Software-Engineering-Praktiken zur Automatisierung von Workflows auf Ihrem Fertigungsbereich

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Drei professionelle Mitarbeiter schauen auf einen desktop-Bildschirm

Durch die Kombination des Logix Designer Software Development Kit (SDK) mit Studio 5000 Logix Designer® können Benutzer viele UI-Funktionen automatisieren. Das Logix Designer SDK erschließt Effizienzpotenziale, die zuvor durch manuelle Workflows begrenzt waren, was zu einem geringeren Arbeitsaufwand bei gleichzeitiger Verbesserung der Geschwindigkeit von Design, Test und Bereitstellung führt. Dazu gehören unterstützte Dateisystem-Operationen, SD-Karten-Speicher- und Lademöglichkeiten, Änderungen der Steuerungseinstellungen und das Ändern von tag-Werten online und offline. Werfen Sie einen genaueren Blick auf einen Anwendungsfall, der von der Verwendung des Logix Designer SDK profitiert.

SzenarioEin Techniker leitet ein Verbesserungsprojekt, um ein bereichsweites Steuerung-Upgrade in seiner Einrichtung durchzuführen. Der Bereich umfasst 30 Zellen, von denen jede sechs verschiedene Logix-Steuerungen aufweist. Die neue Installationsbasis wird ControlLogix® 5580-Prozessoren mit Hauptversion 35 aufweisen. Eine Kopie des aktualisierten Projekts muss auf allen SD-Karten gespeichert werden. Die Steuerungen müssen außerdem in der richtigen Reihenfolge auf den Remote-Run-Modus eingestellt werden, um eine Zuhaltungsauslösung zu vermeiden.

Die Herausforderung

Diese migration ist auf einer Steuerung einfach durchzuführen, kann aber bei einer größeren Anzahl von Steuerungen sehr lange dauern. Menschliche Fehler können durch das Herunterladen des falschen Projekt-File, das Vergessen, das Projekt auf die SD-Karte zu laden, oder durch das Aktivieren des Remote-Run-Modus in der falschen Reihenfolge entstehen.

Die Logix Designer SDK-Lösung

Diagramm, das die Zeit zeigt, die für die Durchführung eines Zellen-Upgrades mit herkömmlichen Workflows auf der linken Seite und die Zeit, die für ein Upgrade mit dem Logix Designer SDK auf der rechten Seite benötigt wird

(Links, manuell)

(Rechts, Scripted)

Studio 5000 Logix Designer
Mann mit Brille, der auf einen computerbildschirm schaut und auf der Tastatur tippt
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® unterstützt die Produktivität, während Sie die Geräte in Ihrem Steuerungssystem nahtlos konfigurieren, programmieren und warten. 

Weitere Informationen

Abbildung 1

(Links, manuell): Zeitaufwand für ein Zellen-Upgrade mit herkömmlichen Workflows. X steht für Fehlkonfigurationen, die durch menschlichen Fehler entstehen.
(Rechts, Skript): Zeitaufwand für ein Upgrade mit dem Logix Designer SDK, einschließlich der anfänglichen Zeitinvestition für die Erstellung eines Skripts.

Abbildung 1 veranschaulicht die Zeitersparnis aus dem Beispiel-Szenario. Mit sechs Steuerungen spart der Techniker 50 Minuten, wenn er das Logix Designer SDK nutzt (geschätzte 20 Minuten pro Upgrade und Steuerung). Außerdem muss der Techniker nicht zwei Fehler in seiner Arbeit korrigieren, zum Beispiel das Herunterladen des falschen Projekt-File auf die Steuerung.

Obwohl sechs Steuerungen gering erscheinen, werden die Zeitersparnisse jetzt für alle 30 Zellen multipliziert. Die gesamte Arbeit würde 140 × 30 betragen, also 4200 Minuten, wenn die herkömmliche Benutzeroberfläche Studio 5000 Logix Designer verwendet wird. Die Arbeit ist jetzt auf die anfängliche Investition von 90 Minuten für die Erstellung des Skripts beschränkt, da es auf jeder Zelle gleich ausgeführt werden kann.

Hinweis: Die Ergebnisse variieren je nach Komplexität und Umfang der auszuführenden Vorgänge.

Das Ergebnis

Durch die Erstellung eines Skripts, das eine Liste von Steuerungen durchläuft und alle erforderlichen Vorgänge ausführt, kann die anfängliche Zeitinvestition zwar höher sein, doch im Nachhinein lässt sich dadurch erheblich Zeit sparen. Darüber hinaus sorgt das Logix Designer SDK für Konsistenz, indem es menschliche Fehler auf die anfängliche Programmierung des Skripts beschränkt und nicht auf einzelne Aktionsinstanzen. Die eigentliche Stärke des Logix Designer SDK liegt in der Skalierung dieser Vorteile über Dutzende oder Hunderte von Steuerungen, bei denen das Skript wiederverwendet werden kann. Die Kapitalrendite für eine geringe Menge an anfänglichem Coding ist sofort ersichtlich.

Dieser Anwendungsfall zeigt, wie das Logix Designer SDK eine gängige Software-Engineering-Praxis in die industrielle Automatisierung bringt. Die Konfiguration der Studio 5000 Logix Designer Software wird traditionell manuell ausgeführt. Die im Logix Designer SDK verfügbaren Tools bieten dem Benutzer Möglichkeiten und Fähigkeiten, manuelle, sich wiederholende Aufgaben mithilfe der Application Programming Interface (API) der Software in automatisierte Workflows umzuwandeln. Wie dieser Anwendungsfall zeigte, waren die Zeitersparnisse sofort und enorm. Logix Designer SDK Funktionen wie Beispielcode, Standardbibliotheken, Dokumentation und Debugging-Tools stehen Einsteigern zur Verfügung, um die Funktionalität von Studio 5000 Logix Designer auf die nächste Stufe zu heben.

Veröffentlicht 4. August 2023

Themen: Integrated Architecture Software Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Skalierbarkeit leicht gemacht mit Logix Designer SDK
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: