Markttrends
Das edge Computing-Paradigma ist da und der industrielle Bereich ist gut aufgestellt, um davon zu profitieren. Es gibt einen großen Antrieb bei der Datenerstellung und -verarbeitung am edge aufgrund der höheren Digitalisierung von Interaktionen und der Instrumentierung von Anlagen an verteilten Berührungspunkten. Es besteht auch eine erhöhte Nachfrage nach geringerer Latenz und lokaler Datenverarbeitung am edge, da digitale Geschäftslösungen zunehmend mehr Datenverteilung außerhalb von Rechenzentren benötigen. Schließlich halten Teams es jetzt für entscheidend, Datensicherheit, Qualität und Lebenszyklusmanagement am edge für lokale Workloads und Governance-Praktiken zu haben. Das Fazit: Der OT-Bereich wurde bisher vernachlässigt und wir sehen schnelle Veränderungen am edge, mit einem anhaltenden Fokus auf Vereinfachung, Effizienz und Sicherheit.
Bereiten Sie sich auf die Skalierung zum edge vor
Um diese Herausforderungen effektiv zu meistern, müssen IX-Führungskräfte eine Strategie entwickeln, in der der Bedarf an edge-Computing-Fähigkeiten langfristig explizit gemacht wird. Um den Erfolg der edge-Bereitstellung zu maximieren, müssen sie OT- und IT-Mitarbeiter in den Organisationen einsetzen und sie in modernen Edge-Management-Fähigkeiten schulen. Auf einer höheren Ebene sollte eine Edge-Management-Strategie diese Fähigkeiten für die OT-Administratoren freischalten:
1. Höhere Produktivität und Effizienz
Die OT-Administratoren sollten in der Lage sein, alle edge-Geräte in der Anlage automatisch zu erkennen und zu identifizieren. Eine zentralisierte, berührungslose Bereitstellung von edge-Geräten ist hier der Schlüssel. Sobald alle edge-Geräte registriert sind, können die OT-Administratoren die gesamte Geräteflotte für die Software-Wartung aus der Ferne verwalten – ohne jemanden vor Ort schicken zu müssen. Darüber hinaus können sie Apps für verschiedene OT-Anwendungsfälle auf diesen edge-Geräten aus der Ferne bereitstellen – auf einfache und skalierbare Weise.
2. Bessere Verwaltung und Flexibilität
OT-Administratoren sollten in der Lage sein, einfache und komplexe Anwendungsfälle mit einer einzigen Edge-Management-Lösung zu bewältigen. Sie sollten in der Lage sein, ihre eigene Hardware, Apps und den Cloud-Anbieter ihrer Wahl für ein durchgängiges edge-Management einzusetzen. Offensichtlich sollte dies eine einheitliche Übersicht für die Verwaltung von edge-Geräten und Apps umfassen.
3. Hervorragende Sicherheitslage
Sicherheit darf nicht erst im Nachhinein bedacht werden, sondern muss sich durch die gesamte Lösung ziehen. Für die Skalierbarkeit muss das edge mit branchenüblichen Sicherheitsrichtlinien, Hardware-Schlüsseln und App-Firewalls vor Cyberangriffen geschützt werden. Die edge-Geräte sollten mit einem Zero-Trust-Sicherheitsparadigma gesichert werden, während sie gleichzeitig integrierte Transparenz, Audit und Compliance bieten.
Grundpfeiler der Edge-Management-Lösung
Um OT-Administratoren auf der richtigen Ebene zu befähigen, sollten IX-Führungskräfte nach einer umfassenden Edge-Management-Lösung suchen, die die oben genannten Fähigkeiten bietet. Wir betrachten diese als die wichtigsten Säulen einer soliden Edge-Management-Lösung, ohne die Sie nicht – besser gesagt, sollten Sie nicht – auskommen.
1. edge-Geräte-Management
Zunächst einmal sollte eine robuste Edge-Management-Lösung die Inbetriebnahme von edge-Geräten mit Single-Touch-Provisioning ermöglichen. Während die Bereitstellung ein vielschichtiger und mühsamer Prozess sein kann, muss all diese Komplexität vereinfacht werden, um eine nahtlose Authentifizierung und vorab zertifizierte Hardware zu bieten. Nach der Bereitstellung sollten die edge-Computer in der Lage sein, sich problemlos mit der Management-Ebene zu verbinden. Jedes Gerät sollte mit einer vordefinierten Persönlichkeitsvorlage konfigurierbar sein – etwas, das auf mehrere Geräte verteilt werden könnte. Schließlich ist es nach der Bereitstellung und Konfiguration der Geräte wichtig, die Telemetrie-Daten pro Gerät anzuzeigen und den Speicher zu verfolgen. CPU- und Speichernutzung, um den Betrieb zu optimieren.
2. Flottenmanagement
Sobald die edge-Geräte bereit sind, individuell von der Edge-Management-Lösung verwaltet zu werden, ist die Fähigkeit, Flotten von Geräten flexibel und sicher zu verwalten, der nächste Schritt. Das OT-Personal sollte in der Lage sein, Persönlichkeiten für ähnliche Maschinen festzulegen, um Konsistenz und Sicherheit zu gewährleisten, Sicherheit ohne lokalen Zugriff oder Konfigurationsänderungen zu erreichen und App-Instanzen pro Gerät zu steuern. Letztendlich wird edge-Intelligenz durch Apps auf edge-Geräten bereitgestellt, daher ist das App-Management ein großer Teil des edge-Managements. Die Edge-Management-Lösung sollte die Möglichkeit bieten, App-Zeitpläne nach Belieben bereitzustellen: Regeln festlegen, welche Apps in der Flotte bereitgestellt werden können, Versionen für jede unveränderliche App verfolgen, nahtlose Übergänge zwischen App-Versionen orchestrieren, Bereitstellungszeiten pro Netzknoten auswählen und die Produktivität auch dann wiederherstellen, wenn die Netzwerk-Verbindungsfähigkeit zeitweise unterbrochen ist.
3. Privater/öffentlicher App-Marktplatz
Ein App-Marktplatz ist entscheidend für die Ausführung von Geschäftslogik am edge und kann ein strategischer Differenzierungsfaktor für Industriebetriebe sein. OT-Administratoren sollten in der Lage sein, entweder öffentliche oder private Apps (eigene oder Partner-Apps innerhalb der Organisation) zu veröffentlichen und diese in containerisierten/virtuellen Maschinen/clusterfähigen Umgebungen innerhalb der edge-Computer bereitzustellen. Öffentliche edge-Apps können vom Anbieter der Edge-Management-Lösung kuratiert werden, während private edge-Apps auf der Grundlage interner Unternehmens-Apps in Containern oder virtuellen Maschinen erstellt und bereitgestellt werden können. OT-Administratoren sollten in der Lage sein, die Sichtbarkeit dieser Apps für autorisierte Benutzer in der Organisation zu steuern und ihnen die Weitergabe an andere nach Bedarf zu ermöglichen.
4. Sicherheit
Während das edge die Auswirkungen von IX-Initiativen erweitert, schafft es auch Möglichkeiten für Cyberangriffe. Es gab mehrere Lieferkettenkrisen, die durch eine angreifbare Angriffsfläche in Industrieanlagen entstanden sind. Die Antwort darauf ist die Umsetzung eines Zero-Trust-Sicherheitsmodells zur Sicherung von edge-Geräten auf Siliziumebene. Die Geräte sollten mit einem kryptografischen Hardware-Root-of-Trust an Bord genommen werden und nur von einem zentralen Standort aus konfigurierbar sein – die lokale Konfiguration sollte deaktiviert werden, um Manipulationen zu verhindern. Die edge-Geräte müssen Sicherheitsprofile, rollen-/richtlinienbasierte Zugriffssteuerung und verteilte Firewalls auf Anwendungsebene haben, um den Netzwerkverkehr zu segmentieren. Mindestens sollten alle Daten im Transit oder im Ruhezustand auf End-to-End-Ebene verschlüsselt werden. Die Sicherheitsfunktionen sollten mit integrierter Transparenz, Audit und Compliance vollständig sein.
5. Offene Standards
Die Einhaltung eines offenen Standards schafft größere Möglichkeiten, auf den neuesten Branchenkonventionen aufzubauen, und verringert Situationen, in denen Sie die Lösungsarchitektur neu verdrahten müssen. In geschlossenen, proprietären Systemen sind Benutzer (und Unternehmen) an das gebunden, was der einzelne Anbieter für das Beste hält. Im Allgemeinen tragen offene Industriestandards dazu bei, die Qualität von Produkten zu verbessern und mehr Möglichkeiten für Innovationen zu schaffen. Diese offenen Standards ermöglichen es Organisationen, Interoperabilität innerhalb ihrer vielfältigen Infrastrukturen zu vermeiden und ihr kontinuierliches Wachstum, ihre Innovation und die Akzeptanz durch den Kunden voranzutreiben. Eine robuste Edge-Management-Lösung muss die offenen Standards verkörpern, um die Verwaltung aller Arten von Geräten, auf jeder CPU-Architektur, auf jedem Betriebssystem zu ermöglichen.
Geschäftsergebnisse
Jede Industrieunternehmen, das die oben beschriebene robuste Edge-Management-Lösung nutzt, wird enorm profitieren. Erstens werden die IX-Initiativen insgesamt eine Schnellere Wertschöpfung erleben, da administrative und terminliche Verzögerungen bei der Entsendung von Personal vor Ort zur Verwaltung von edge-Geräten an verschiedenen Standorten reduziert werden. Zweitens werden OT-Administratoren eine höhere Produktivität, Wiederholbarkeit und die Beseitigung manueller Fehler bei der Verwaltung der edge-Geräte erleben. Drittens werden aufgrund einer zentralisierten Edge-Management-Lösung mit einer niedrigen, begrenzten und vorhersehbaren Kostenstruktur die Gesamtbetriebskosten und die Implementierung auf Organisationsebene reduziert. Viertens werden IX-Führungskräfte in der Lage sein, Best-of-Breed-Lösungen auf einer sicheren und offenen Architektur aufzubauen. Schließlich werden IX-Führungskräfte in der Lage sein, edge-IX-Initiativen mit innovativen Anwendungsfällen über Linien, Anlagen und Standorte hinweg mit bestehenden Ressourcen zu skalieren.
Erfolg mit einem bewährten Branchenführer
Wenn Sie Anwendungsfälle für edge Computing in Ihrer Organisation erkunden, sind Sie am besten für den Erfolg aufgestellt, wenn Sie mit einem bewährten Branchenführer zusammenarbeiten, der über glaubwürdige OT-Erfahrung im Bereich des industriellen edge-Managements verfügt. Rockwell Automation steht seit 1903 an der Spitze industrieller Innovationen – mit einem Schwerpunkt auf der Gestaltung von iX für diskrete oder Prozessfertigungsunternehmen in den letzten Jahrzehnten. Als Großhersteller haben wir die DX erfolgreich in unseren 20 globalen Einrichtungen eingeführt, die 400000 SKUs produzieren – was unsere Markteinführungszeit beschleunigt, die Vorlaufzeiten halbiert und die jährliche Produktivität auf 4 – 5 Prozent verbessert hat. Unser umfassender Ansatz für End-to-End-Geschäftsstrategie und Technologieberatungsdienste ist integrierter Bestandteil der Lieferung der Ergebnisse, die zählen. Unser integrierter Beratungsansatz hilft Ihnen nicht nur, Ihre wichtigsten Geschäftsziele zu realisieren, sondern auch, Ihre DX-Auswirkungen mit zukünftigen Anwendungsfällen zu skalieren.