Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Automobilzulieferer überdenken die Markteinführungszeit

Schneller auf den Markt zu kommen, reicht nicht mehr aus. Eine vorgefertigte Plattform für Automobil-OEMs und Lieferanten unterstützt die Automatisierung von Workflows und Tests, wodurch Zeitaufwand, Fehler und Personalbedarf reduziert werden.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zwei Automotive Engineers in einer Fabrik betrachten elektronische Daten und nutzen das RapidLaunch-System, um Produkte schneller einzuführen

Fakten zur globalen Automobilindustrie

  • Die Hersteller und Lieferanten der US-Autoindustrie sichern nahezu3,4 Millionen direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze
  • Wenn Innovationen in der Automobilindustrie angekündigt werden, liefert Rockwell Automation, der weltweit führende Anbieter von Automatisierungslösungen für Fabriken, häufig die zugrunde liegende Technologie.RapidLaunchist ein Beispiel dafür
  • Heute stehen nordamerikanische Automarken und Lieferanten einem beispiellosen Wettbewerb gegenüber…
  • In den vergangenen fünf Jahren sind die Verkäufe chinesischer Automarkenum 106 % gestiegen. Die Verkäufe von Marken aus dem Rest der Welt sind um 4 % gestiegen
  • Je nach Land, besitzen chinesische Automobilhersteller bis zu 25 % Marktanteil in LA. Sie haben einen zweistelligen Marktanteil in Europa und Australien. Sie haben sich nahezu10 % des 2025Neuwagenmarkts im Vereinigten Königreich gesichert.

 

Schnelligkeit war in der Automobilfertigung schon immer entscheidend.

Doch heute reicht Geschwindigkeit allein nicht mehr aus.

„US-Autozulieferer müssen eine Verschmelzung von Technologiebereichen umsetzen“, sagt Bill Sarver. „Kollaborativer Engineering-Workflow. Virtuelle Produktprüfung und Inbetriebnahme. Differenzierende Benutzererlebnisse. Schnellere Innovationen. Reduzierung der Ausfallzeit in der Produktion.“

Er sagt außerdem, dass es unwahrscheinlich ist, dass Handelsschutz und Strategien aus der Zeit vor der Künstlichen Intelligenz die globale Führungsrolle der USA in der Automobilindustrie wiederherstellen werden.

„Was Hersteller heute unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, sich anzupassen. In Echtzeit – während sich Produkte, Technologien, Menschen und Produktionsumgebungen verändern“, erklärt Sarver. Er weiß, wovon er spricht. Sarver verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung in der Automobilindustrie und ist Director - Global Industry Consulting, Automotive & Tire bei Rockwell Automation.

Dies ist keine theoretische Herausforderung.

„Allein ungeplante Ausfallzeiten kosten Hersteller jährlich Milliarden von Dollar“, ergänzt er. „Ausfallzeiten verursachen kritische Instabilität während der Markteinführung und der frühen Produktion, verzögern Produkteinführungen und verringern die Rentabilität. Es handelt sich nicht nur um ein betriebliches Problem, sondern auch um ein erhebliches Geschäftsrisiko.“

Diese Realität ist besonders ausgeprägt bei der Einführung neuer Fertigungslinien, wenn die Systeme am stärksten beansprucht werden und die Teams unter hohem Zeitdruck arbeiten.

Gleichzeitig arbeitet ein Großteil der Automobilindustrie mit veralteter Infrastruktur.

Daten deuten darauf hin, dass ein erheblicher Teil der nordamerikanischen Automobilwerke vor mehr als zwei Jahrzehnten gebaut wurde. Viele Unternehmen sind weiterhin stark von monolithischen Mainframe-Technologien abhängig, und das Risiko einer Veränderung ist zu hoch. 

Sarver sagt, dass das größere Risiko für ein Unternehmen darin besteht, sich nicht zu verändern, statt die Veränderung selbst. „Die neuen OEM-Marken, vor allem aus Asien, waren nicht durch ältere Technologie, Systeme und Prozesse belastet und haben die etablierten Automobilunternehmen überholt. Was einst die Stärke eines etablierten Unternehmens war, ist heute seine Achillesferse – weniger anpassungsfähig, komplexer, teurer, weniger effizient.“

Jetzt wird von dieser alternden Infrastruktur erwartet, dass sie kürzere Entwicklungszeiten, Massenanpassung, Elektro-, alternative Antriebe und ICE-Plattformen unterstützt, Produktion und Lieferketten während des Betriebs anpasst sowie vernetzte und softwaredefinierte Fahrzeugprogramme ermöglicht.

Diese Anforderungen erhöhen den Druck auf Entwicklung, Markteinführungsbereitschaft, Engineering- und IT-Support, Betrieb und Logistik. Unter diesen Bedingungen ist es schwer zu rechtfertigen, jedes neue Produktionsprogramm als individuelles Engineering-Projekt zu behandeln.

Video
Schnelle Produktion von Elektrofahrzeugen

RapidLaunch beschleunigt die Produktion von Elektrofahrzeugen, verkürzt die Zeit von der Entwicklung bis zur Auslieferung um 80 %, sorgt für Konsistenz und steigert die globale Wettbewerbsfähigkeit.

 
Vereinfachen Sie die Produkteinführung von Automobilfahrzeugen mit RapidLaunch
Ingenieurhand, die ein Tablet mit Systemsoftware zur Echtzeitüberwachung von Maschinen verwendet. Automatisierungsroboterarm in einer Smart Factory der Automobilindustrie, Industrie 4.0, IoT, digitaler Fertigungsbetrieb.
eBook
Vereinfachen Sie die Produkteinführung von Automobilfahrzeugen mit RapidLaunch

Lesen Sie, wie Sie in einer sich entwickelnden Branche Schritt halten können.

Jetzt herunterladen

Automobilhersteller und Zulieferer verbessern die Produktqualität, Prozesse und die Geschwindigkeit der Markteinführung

RapidLaunch ist ein weltweit anerkannter, skalierbarer und mehrsprachiger Standard für Automobilsteuerungen. Er unterstützt OEMs dabei, Engineering-Workflows zu optimieren und die Projektanlaufzeit um bis zu 40 % zu reduzieren.

Die versteckten Kosten einer Produkteinführung ohne ausführbare Standards

In Gesprächen mit OEMs und Lieferanten auf der ganzen Welt zeigt sich ein klares Muster. Die größten Verzögerungen bei der Produkteinführung sind selten auf mangelnden Ehrgeiz oder fehlende Innovation zurückzuführen. Verzögerungen entstehen durch Abweichungen.

  • Unterschiedliche Steuerungsstandards in den Produktionslinien und Werken
  • Unterschiedliche Entwicklungsansätze bei den Integratoren
  • Unterschiedliches Anlauf- und Wiederanlaufverhalten von Linie zu Linie

Das Ergebnis sind Nacharbeiten während des Betriebs ohne ordnungsgemäße Tests, längere Inbetriebnahmezyklen und Erkenntnisse, die isoliert bleiben, anstatt zu institutionellem Wissen zu werden. Dies sind einige der Probleme, die RapidLaunch adressiert.

RapidLaunch bietet einen  weltweit akzeptierten, skalierbaren Automobilsteuerungsstandard (Code- und UI-Framework),  der Struktur und Wiederholbarkeit in die Produktionsanläufe bringt.

Anstatt dass Maschinenbauer Steuerungslogik, Schnittstellen und Diagnose unabhängig von anderen Maschinenbauern für jedes Programm erstellen, können Engineering-Teams auf ein vorentwickeltes Framework zurückgreifen. Ein Framework, das auf Industriestandards basiert, getestet, validiert und über verschiedene Einsätze hinweg verfeinert wurde, weltweit in mehreren Sprachen unterstützt wird und von Rockwell Automation über den gesamten Lebenszyklus verwaltet wird.

Schnellere Produkteinführungen durch konsistente Validierung

Standardisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Markteinführungszeit. Mit RapidLaunch können Hersteller und Anlagenbauer gemeinsamen, replizierbaren Geräte- und Systemanwendungscode nutzen, wodurch der Engineering-Aufwand reduziert und die Konsistenz über Linien und Regionen hinweg verbessert wird.

Rockwell Automation hat beobachtet, dass Kunden in einigen Anwendungen bis zu 70 % ihrer Steuerungslogik wiederverwenden, sodass sich die Teams auf die Optimierung der Leistung konzentrieren, anstatt grundlegende Elemente neu zu erstellen.

Ebenso wichtig ist die virtuelle Inbetriebnahme. Durch die digitale Validierung der Steuerungslogik und des Systemverhaltens vor dem Vor-Ort-Start können Hersteller Probleme früher erkennen, die physische Inbetriebnahmezeit verkürzen und das Gesamtrisiko beim Start reduzieren.

Dieser Ansatz hilft, Zeitpläne zu verkürzen und gleichzeitig die Qualität beim ersten Durchlauf und die Rentabilität zu verbessern – eine wichtige Kombination, wenn Markteinführungsfenster knapp und die Margenempfindlichkeit hoch sind.

Unterstützung von Menschen in einer sich wandelnden Belegschaft

Der Wandel in der Belegschaft ist eine weitere Realität, die Hersteller nicht ignorieren dürfen. Die Verfügbarkeit von Fachkräften variiert je nach Region, und Erfahrungsniveaus verändern sich im Laufe der Zeit.

RapidLaunch trägt dazu bei, indem Visualisierung, Alarme, Diagnose und Betriebsarten standardisiert werden. Bediener und Wartungsteams begegnen vertrauten Schnittstellen und Verhaltensweisen über alle Linien und Maschinen hinweg, was es erleichtert, den Betrieb aufrechtzuerhalten und Systeme bei Problemen wieder in den automatischen Modus zu versetzen. Konsistenz reduziert den Schulungsaufwand, ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Ressourcen an verschiedenen Standorten und unterstützt eine zuverlässigere Leistung, selbst wenn sich Teams und Standorte verändern.

Grundlage für wiederholbaren Erfolg schaffen

Letztlich geht es bei RapidLaunch nicht nur darum, eine Linie schneller zu starten. Es geht darum, eine wiederholbare Fertigungsgrundlage zu schaffen – eine, die dazu beiträgt, die Gesamtbetriebskosten zu senken, Innovationen schneller zu übernehmen und verbesserte Ergebnisse in allen Programmen zu erzielen.

In einem Markt, in dem Veränderungen konstant sind, liegt der Wettbewerbsvorteil zunehmend bei Herstellern, die ihre Prozesse zuverlässig umsetzen – nicht nur einmal, sondern jedes Mal.

Die Automobilbranche ist spannend – aber ständiger technologischer Wandel ist Realität

„Es spielt keine Rolle, ob Sie ein etablierter Automobilhersteller, ein Startup-Unternehmen, ein Reifenhersteller, ein Batteriehersteller oder ein Tier-Lieferant sind“, schließt Sarver. „Ständige Markt- und Technologieveränderungen sind Realität. Und diejenigen, die sich anpassen, werden gewinnen.“

„Es ist entscheidend, die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, zu überdenken, um relevant zu bleiben. Um auf den Markt zu kommen, benötigen Sie Ressourcen, die Ihnen zum Erfolg verhelfen.“

Rockwell Automation bietet die Tools, die Sie benötigen, um Veränderungen zu managen und voranzutreiben. Unser klarer Fokus auf Automatisierung, kombiniert mit unserer umfassenden Erfahrung in der Automobilindustrie, bedeutet, dass wir Ihre Welt verstehen und wissen, wie wir sie verbessern können. Wir bringen die Leidenschaft mit, die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial von Maschinen zu verbinden, damit Ihre Anlage heute und in Zukunft intelligenter arbeitet.

Minimieren Sie das Risiko bei der Inbetriebnahme mit RapidLaunch
Minimieren Sie das Risiko bei der Inbetriebnahme mit RapidLaunch
Blog
Blog
Minimieren Sie das Risiko bei der Inbetriebnahme mit RapidLaunch
Erfahren Sie, wie RapidLaunch, FactoryTalk® Optix™ und Emulate3D® von Rockwell Automation die Automobilproduktion optimieren und das Risiko beim Start minimieren.
Jetzt lesen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir bieten Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu gestalten, umzusetzen und zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns
Main Image
Wie hilft RapidLaunch Automobilherstellern, Zulieferern und Maschinenbauern?
  • Vordefinierter und wiederverwendbarer Logikcode sowie Benutzeroberflächen helfen Systementwicklern, mehr zu konfigurieren und weniger zu programmieren, wodurch Sie signifikant Zeit sparen.
  • Alle nutzen dieselben Bibliotheken und befolgen dieselben Regeln, wodurch Risiken bei der Linienintegration reduziert und die Inbetriebnahmezeit beschleunigt wird.
  • Standardsbasierte Visualisierung sorgt für eine konsistente Umgebung, die das Design, den Betrieb und die Fehlerbehebung erleichtert – und den Schulungsaufwand senkt.
  •  Emulierter Code und Simulationssoftware optimieren die Inbetriebnahme, insbesondere für Maschinenbauer, die ihre Ausrüstung virtuell testen und betreiben sowie den Code lange vor dem Einsatz vor Ort validieren können.
  • RapidLaunch unterstützt die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und neuen Technologien, die die Produktion verbessern.
  • Rockwell Automation pflegt das Framework, sodass sich Ihre Ingenieure auf Innovation statt auf das Spezifikationsmanagement konzentrieren können.
  • Diese Vorteile führen zu mehr Konsistenz im System, schnellerer Inbetriebnahme, weniger Schulungsaufwand, höherer Produktivität und einer besseren Nutzung Ihrer Ingenieurkompetenz.

Veröffentlicht 16. Juli 2026

Themen: Optimize Production Production Automation Industrielle Automatisierung und Steuerung Production Operations Management Automobil- und Reifenindustrie FactoryTalk AssetCentre

Bill Sarver
Bill Sarver
Director - Global Industry Consulting, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Bill leitet die funktionale, architektonische und digitale Strategie für die Automobil- und Reifenbranchen über ISA‑95 (Ebenen 1–5) hinweg. Seine Perspektive ist geprägt von mehr als vier Jahrzehnten globaler Fertigungserfahrung bei einem Fahrzeug-OEM, einem Automobilkomponentenhersteller, einem Maschinenbauer und einem Distributor.
Kontakt:
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Automobilzulieferer überdenken die Markteinführungszeit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: