Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Wie Systemintegratoren intelligentere elektrische Steuerungssysteme erstellen können

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hand hält eine Glühbirne mit einem Gehirn darin

Industrieunternehmen erwarten Transparenz in allen Aspekten neuer oder modernisierter Anlagen, einschließlich ihres elektrischen Steuerungssystems. Nun liegt der Druck auf den Integratoren, diese Systeme zu vernetzen und ihre Echtzeitdaten den Mitarbeitern zugänglich zu machen.

Aber herkömmliche elektrische Steuerungssysteme lassen sich nicht einfach in vernetzte Abläufe integrieren. Diese festverdrahteten Systeme existieren in der Regel getrennt vom Prozesssteuerungssystem einer Anlage. Und ihre Daten sind oft nur in einem E-Haus oder einer Unterstation verfügbar, was bedeutet, dass die Mitarbeiter potenziell gefährliche Bereiche betreten müssen, um darauf zuzugreifen.

Angesichts dieser Herausforderungen entscheiden sich immer mehr Systemintegratoren für intelligente, gebündelte Stromversorgungslösungen. Diese Systeme bieten modernste digitale Technologie, die in die Prozesssteuerungslösung einer Anlage integriert werden kann und die beiden zu einer einzigen Architektur vereint. Sie können auch den Zugang zu den Informationen des elektrischen Systems bieten, die die Kunden wünschen, und bieten weitreichende geschäftliche Vorteile für Endanwender und Integratoren.

Für Endanwender: Intelligentere Systeme

Etwa zwei Drittel der neuen Anlagen verwenden intelligente Geräte in ihrem gesamten elektrischen Steuerungssystem, so eine Studie der ARC Advisory Group. Die digitale Integration all dieser Geräte kann den Endanwendern Zugang zu Informationen wie Fehlern, Betriebsbedingungen sowie Alarmen und Ereignissen verschaffen.

Diese Informationen können den Mitarbeitern helfen, schneller zu erkennen, wo, wann und warum ein Problem aufgetreten ist, damit sie es schneller lösen können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Probleme mit der Netzqualität und unerwartete Anstiege der Energieintensität zu beobachten. Die Transparenz des elektrischen Steuerungssystems kann den Mitarbeitern auch helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich auf das Steuerungssystem auswirken. Zum Beispiel kann eine ungleichmäßige Belastung des elektrischen Verteilungsnetzes die Lüfter an Katalysatoren abschalten.

Die Fähigkeit, ein intelligentes Netz und elektrisches Steuerungssystem bereitzustellen, kann Systemintegratoren Türen zu neuen Projekten und neuen Geschäftsmöglichkeiten öffnen.

Ein vernetztes System kann auch den dezentralen Zugriff auf das elektrische System nutzen, um die Sicherheit zu erhöhen. Arbeiter können von einem dezentralen Rechner oder einem Mobilgerät aus auf Informationen zum elektrischen System zugreifen oder sogar Leistungsschalter öffnen und schließen, ohne eine Hochspannungsstation betreten zu müssen.

Für Integratoren: Schnellere, bessere Integration

Traditionell mussten Integratoren für jedes elektrische Steuerungssystem eine individuelle Programmierung erstellen. Einige intelligente, gebündelte Netze enthalten jedoch standardmäßige, vorgefertigte Faceplates, die Integratoren in verschiedenen Projekten wiederverwenden können. Dies kann ihnen helfen, den Programmieraufwand zu reduzieren und die Integrationszeiten zu verkürzen.

Der richtige Technologieanbieter kann Integratoren auch dabei helfen, sicherzustellen, dass Daten von intelligenten elektrischen Geräten (IEDs) mit der Geschwindigkeit bereitgestellt werden, die Kunden benötigen. Durch die Verwendung von Kommunikationsprotokollen wie IEC-61850 und EtherNet/IP sowie Schnittstellen zu älteren Netzwerken kann ein Anbieter alle IEDs verbinden und den Zugriff auf Echtzeitdaten zu Ausrüstung und Betriebsbedingungen ermöglichen.

Einige Anbieter haben sogar Leistungsrichtlinien erstellt, um zu ermitteln, wie sich verschiedene Systeme verhalten, bevor sie gebaut werden. Dies kann Integratoren helfen, ihre Design- und Testzeiten zu verkürzen.

Ein intelligentes Geschäftsmodell

Integratoren haben eine entscheidende Rolle dabei, Industriekunden zu mehr Vernetzung und Datenorientierung zu verhelfen. Und diejenigen, die ihren Kunden zuverlässig und kostengünstig Zugang zu den Informationen verschaffen können, die sie benötigen, um Abläufe zu optimieren, werden am erfolgreichsten sein. Die Fähigkeit, ein intelligentes Netz und elektrisches Steuerungssystem bereitzustellen, kann Systemintegratoren Türen zu neuen Projekten und neuen Geschäftsmöglichkeiten öffnen.

Rockwell Automation kann Integratoren dabei helfen, diesen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, indem es ein intelligentes, gebündeltes Netz bereitstellt, das elektrische und Prozesssteuerung vereinheitlicht und die Leistungsfähigkeit von Echtzeitdaten aus elektrischen Steuerungssystemen freisetzt. Weitere Informationen über intelligente, gebündelte Netze finden Sie hier.

Veröffentlicht 30. Juli 2018


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Wie Systemintegratoren intelligentere elektrische Steuerungssysteme erstellen können
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: