Loading
Blog | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity

Ein 5G-fähiger Ansatz: Wie er Herstellern hilft, den Fertigungsbereich der Zukunft zu bauen

Wie wird die Fabrik der Zukunft aussehen? Wir zeigen, wie 5G alle Bereiche der Produktion revolutionieren wird.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Eine generische Stadtansicht

Technologie steht nie still. Veränderungen sind unvermeidlich, da die dominierenden Technologien des Tages schließlich neuen Wellen von Innovationen weichen, die eine Branche voranbringen. Dieser Trend ist derzeit in der Welt der Fertigung und der B2B-Betriebe zu beobachten, da 4G, der dominierende Kommunikationsstandard des vergangenen Jahrzehnts, nun durch 5G ersetzt wird.

Während 5G selbst schließlich von der nächsten Generation abgelöst wird, bietet es den Herstellern derzeit die Aussicht, eine tragfähige Funktechnologie zu sein, die traditionelle kabelgebundene industrielle Netzwerkverbindungen ergänzt und sogar ersetzt. Dies hat das Potenzial für einen Paradigmenwechsel, der dazu beitragen kann, die Fabriken der Zukunft zu definieren und zu bauen. Ein Paradigmenwechsel, der dazu beiträgt, Ausgaben und Markteinführungszeiten zu reduzieren und gleichzeitig die organisatorische Flexibilität und Kommunikation zu verbessern.

Für Hersteller ist 5G jetzt ein Hilfsmittel der digitalen Transformation in der intelligenten Fertigung, um Geschäftsergebnisse zu liefern, die von der Förderung der Agilität bis zur Verbesserung der Nachhaltigkeit reichen. Industrieunternehmen können den Aufstieg von 5G nutzen, um ihren Bedarf an leistungsstarker Funk-Konnektivität zu decken und sich zu einem stärker vernetzten Unternehmen zu entwickeln.

Flexibilität in einer 5G-Welt

Die Fabrik der Zukunft basiert auf einer Grundlage von Flexibilität. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, sich schnell an veränderte Situationen anpassen zu können, und haben verdeutlicht, dass die Fähigkeit, die Betriebsfähigkeit in Zeiten des Wandels aufrechtzuerhalten, für den Erfolg entscheidend ist.

Dies kann die Umrüstung von Maschinen zur Herstellung eines anderen Endprodukts oder die Anpassung von Systemen zur Integration neuer Designs sein, doch es kommt immer darauf an, von Anfang an die notwendige betriebliche Flexibilität zu definieren.

5G bietet diese Flexibilität und Agilität im Fertigungsbereich, indem es die Vorlaufzeiten für datengestützte Erkenntnisse verkürzt und die nahtlose Übertragung von Daten schnell ermöglicht, sei es von Maschine zu Maschine oder von Maschine zu Roboter. Ein Schlüsselelement, das 5G bieten kann, ist die Kommunikationstechnologie mit niedriger Latenz, höherer Zuverlässigkeit und größerer Kapazität im Vergleich zu früheren Generationen von Mobilfunknetzwerken, was bedeutet, dass mehr Daten schneller und mit weniger Verzögerung übertragen werden können. Dies ist wichtig, um die Zusammenarbeit zwischen Geräten und Systemen in Echtzeit zu ermöglichen, um effektiv zu arbeiten und ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, die für Hersteller äußerst kostspielig sein können.

Erkundung von Edge-Management-Lösungen für Industriebetriebe
Erkundung von Edge-Management-Lösungen für Industriebetriebe
Blog
Blog
Erkundung von Edge-Management-Lösungen für Industriebetriebe
Das Edge-Computing-Paradigma ist da und IX-Führungskräfte bereiten sich auf neue Möglichkeiten vor. Entdecken Sie Edge-Management-Lösungen von einem bewährten Industriebetrieb.

Sofortige Kommunikation ermöglichen

Um jedoch ein höheres Maß an Flexibilität zu erreichen, muss die Kommunikation sofort erfolgen. Da immer mehr autonome Maschinen unabhängig arbeiten und fahrerlose Fahrzeuge im Fertigungsbereich zum Alltag gehören, hat die Kommunikation zwischen Bedienern und Maschinen eine höhere Priorität. Im Zeitalter der intelligenten Fertigung, in dem Flexibilität und Agilität oberste Priorität haben, ist es von großer Bedeutung, sofort und präzise kommunizieren zu können, wenn sich die Anforderungen ändern.

Hier kann 5G ein Hilfsmittel für nahtlose Kommunikation sein. Nachrichten mit geringer Verzögerung, bei denen ein Roboter mit einem zentralisierten Bedienerframework über die erforderlichen Vorgänge kommunizieren kann, ermöglichen es den Herstellern, einen besseren Überblick über den gesamten Prozess zu erhalten. Doch all dies basiert auf vertrauenswürdiger Kommunikation. Derzeit kann die Kommunikation in allen Szenarien im Fertigungsbereich entweder über geschlossenes Wi-Fi oder über Kabel erfolgen, doch durch Funktechnologie kann mehr erreicht werden.

Durch die Schaffung eines drahtlosen Kommunikationsnetzwerks aus Hunderten, sogar potenziell Tausenden von Sensoren, Aktoren und Maschinen kann eine nahtlose Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen erreicht werden, um die 5G-Fabrik der Zukunft zu definieren.

Die 5G-Belegschaft

Schnellere Kommunikation zwischen Maschinen bedeutet auch schnellere Kommunikation zwischen Menschen. Die Fabrik der Zukunft ist eine, die den vernetzten Mitarbeiter unterstützt. Es geht nicht nur darum, einen Mitarbeiter mit einer Maschine oder einem Asset zu verbinden, sondern auch darum, Menschen miteinander zu verbinden.

Mit einer zunehmend mobilen, dezentralen Belegschaft erfordert ein reibungsloser Betrieb eine Echtzeit-Kommunikation. Dies hilft den Mitarbeitern zu verstehen, wo sie als Nächstes gebraucht werden oder was ihre nächste Aufgabe sein wird, alles unterstützt durch 5G-Funktechnologie. Selbst wenn sie diese Nachrichten oder Unterstützung von einem anderen vernetzten Mitarbeiter erhalten, der möglicherweise Tausende von Kilometern entfernt ist. Einfach ausgedrückt, 5G beseitigt geografische Grenzen und macht die Welt zu einem vernetzteren Arbeitsplatz.

5G kann auch eine sicherere Fabrik für die vernetzten Mitarbeiter ermöglichen. Die vernetzten Mitarbeiter können variable Geräte und Chips in ihren Taschen tragen, die als hybride Sensoren fungieren und Funktechnologie erfordern, um sie zu alarmieren, wenn sie einer Maschine zu nahe kommen oder einen Bereich betreten, der potenziell gefährlich für sie ist. Mit diesen Sensoren, die in Echtzeit kommunizieren, können Probleme erkannt werden, bevor sie auftreten, und können daher verhindert werden. 

Augmented Reality Comes of Age
Augmented Reality Comes of Age
Blog
Blog
Augmented Reality Comes of Age
Sebastien Grau, regional vice-president of sales in the Middle East, Turkey and Africa, explains why AR came of age in the pandemic and how it can help shape the future of digital transformation.

Verbindung von Menschen, Prozessen und Daten

Da neue Technologien wie 5G in der Fertigungswelt immer häufiger, effizienter und allgegenwärtiger werden, wird es immer wichtiger, starke Verbindungen zwischen Menschen, Prozessen und Daten zu schaffen.

In dieser sich ständig vernetzenden Welt ermöglicht 5G einen reibungsloseren Ablauf und sogar eine intensivere Zusammenarbeit. Die Umstellung auf Funktechnologie bietet einer Fertigungsorganisation zwar viele finanzielle, betriebliche und nachhaltige Vorteile, doch die Zusammenarbeit, die sie in der Umgebung schafft, kann die größten Vorteile bieten.

Die Verbindung von Menschen, Prozessen und Daten zur Generierung umsetzbarer Erkenntnisse in Echtzeit ist die Grundlage, auf der die Fabriken der Zukunft gebaut werden, und hybride Kommunikation durch 5G-Fähigkeiten wird es ermöglichen, diese Ziele in industriellem Maßstab zu realisieren.

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Hannover Messe 2023, 17–21. April 2023.

Veröffentlicht 28. Februar 2023

 
Themen: The Connected Enterprise Management Perspectives

Sachin Mathur
Sachin Mathur
EMEA Director, Software & Control Business Segment, Rockwell Automation
Sachin ist auf die Steuerung organisatorischer Transformationsprogramme spezialisiert; er identifiziert und ermöglicht Geschäftsergebnisse für Endkunden durch neue Technologien und Partnerökosysteme. Er ist ein überzeugter Verfechter von „Out-of-the-Box“-Ausführungsstrategien und treibt die digitale Transformation voran, indem er gemeinsam mit Fachexperten im Partnerökosystem agiert.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Wie 5G Herstellern hilft, den Fertigungsbereich der Zukunft zu bauen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: