Sie haben gefragt, wir haben zugehört! Wir bieten jetzt eine 30-Tage-Lizenz von FactoryTalk® Logix Echo an, damit Sie die neueste Steuerungs-Emulationssoftware von Rockwell Automation risikofrei ausprobieren können. Erleben Sie aus erster Hand die Vorteile der Steuerungs-Emulation für Programmtests, Fehlerbehebung und Schulung für ControlLogix 5580, GuardLogix 5580, CompactLogix 5380 und Compact GuardLogix 5380 Steuerungen – jetzt zugänglicher denn je. Diese Testversion bietet einen doppelten Vorteil: Neben dem Ausprobieren der Funktionen der Emulationssoftware erhalten Sie auch Zugang zu exklusiven Funktionen, die nur in der neuesten Steuerungsfamilie von Rockwell Automation verfügbar sind, und das alles ohne physische Hardware. Mit FactoryTalk Logix Echo können Sie beurteilen, wie ein Steuerungs-Upgrade auf die neueste Plattform Ihre Herausforderungen effektiv bewältigt oder mit Ihren Geschäftsanforderungen in Einklang steht, und das alles, bevor Sie in Hardware investieren. Erhalten Sie einen Einblick in die Funktionen, die Ihnen bei physischen Steuerungen bisher gefehlt haben, durch die emulierten Software-Steuerungen mit FactoryTalk Logix Echo. Hier sind einige Funktionen, die Sie heute mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion von FactoryTalk Logix Echo ausprobieren können (erfordert eine funktionskompatible Version von Studio 5000 Logix Designer®).
Logix tag-basierte alarm
Die Implementierung von tag-basierten alarmen erhöht die Effizienz, indem sie die Entwicklungs- und Fehlerbehebungszeit minimiert. Eine einfache tag-Konfiguration kann alarm-Bedingungen basierend auf dem Status oder den Werten bestimmter tag definieren und ersetzt so die Notwendigkeit befehlsbasierter alarm (ALMA/ALMD). Benutzer können ihre gesamte Entwicklungszeit mit vorkonfiguriertem, modularen Code oder als Add-On-Befehl (AOI) reduzieren, der getestet wurde. Darüber hinaus kann FactoryTalk Logix Echo dazu beitragen, diese alarm über Ihre HMI ohne Hardware in der Test- oder Prüfphase zu visualisieren.
Logix tag-basierte alarm sind mit Studio 5000 Logix Designer Version 31 verfügbar.
Achsen-Testmodus
Lassen Sie sich nicht von fehlendem Zugriff auf physische Laufwerke davon abhalten, Ihr Programm auf Funktionalität auf einer 5380- oder 5580-Steuerungsfamilie zu testen. Das Herunterladen eines Projekts in eine FactoryTalk Logix Echo-Steuerung versetzt die CIP Motion-Achsen automatisch in den Testmodus, was den Wert der Software unterstreicht, dass keine Änderungen erforderlich sind. Dies umfasst die Unterstützung für sicherheitsgerichtete Aufgabe Bewegungslogik, die die Validierung des Codes ermöglicht und die virtuellen Testmöglichkeiten auf mehr Kunden ausdehnt. Nutzen Sie diese Funktion, um Ingenieure oder Bediener in Ihrem System zu beauftragen, zu testen oder zu schulen, ohne physische Steuerungen oder Bewegungs-Hardware in einer sicheren, isolierten Umgebung zu benötigen.
Der Achsen-Testmodus ist mit Studio 5000 Logix Designer Version 35 verfügbar (für sicherheitsgerichtete Aufgabe Bewegungs-Tasks verwenden Sie Version 36.)
Prozesssteuerungen
Benutzer von Prozesssteuerungen erhalten eine kuratierte, prozessorientierte Umgebung in Studio 5000 Logix Designer. Speziell für die effizientere Entwicklung einer Prozessanwendung konfiguriert, werden Prozesssteuerungen mit einem Standard-Tasking-Modell und dedizierten Befehlen konfiguriert. Die Konfiguration hilft den Benutzern, ein besseres Gesamtdesign und eine bessere Bereitstellung zu erreichen, die den PlantPAx-Richtlinien für eine vorhersehbarere Leistung folgen. Darüber hinaus ermöglichen eingebettete Prozessbefehle eine effizientere Speicherbelegung und eine einfachere Anwendererfahrung im Vergleich zum Hinzufügen von Add-On-Befehl, um die gleiche Funktionalität zu erreichen. Erleben Sie die volle Funktionalität, indem Sie die Anwendung auf FactoryTalk Logix Echo als Prozesssteuerung ausführen und die Verbesserungen mit Ihrer vorhandenen Steuerung vergleichen.
Prozesssteuerungsunterstützung ist mit Studio 5000 Logix Designer Version 33 verfügbar.