Das häufige Problem mit ungewöhnlichen Lösungen
Das Problem bei der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen ist, dass diese Lösungen nicht nachhaltig sind. Die Menschen und die Ressourcen arbeiten für einen bestimmten Zeitraum zusammen, aber dann ändert sich etwas: Der Ruhestand von Mitarbeitern, Produkten und Prozessen bedeutet, dass die Produktionsstraße nicht mehr nachhaltig oder optimiert ist.
Und was hat es gekostet, dass sich Old Joe im Laufe der Jahre auf die Entwicklung von Lösungen konzentriert hat? Wie hoch war der ROI? Hätte seine Zeit an anderer Stelle in der Produktionsstätte besser genutzt werden können?
Die Wahrheit ist, dass das, was Old Joe getan hat, mit einer standardmäßigen Lösung hätte bewältigt werden können, die über den gesamten Lebenszyklus verwaltet, dokumentiert und migrierbar ist.
Das Richtige tun
Obwohl eine standardisierte, bewährte Lösung wie PlantPAx® modern Dual Channel Input Stop die richtige Entscheidung für eine Produktionsstätte ist, die ihr Steuerungssystem modernisieren möchte, kann es schwierig sein, Old Joe davon zu überzeugen, der im Laufe der Jahre einen Mehrwert geschaffen hat, indem er ein System zusammengebaut hat, das gut genug funktioniert.
Diese Entscheidung geht über einzelne Personen oder Produktionsstätten hinaus. Wenn Systemintegratoren beteiligt sind, wenn es mehrere Produktionsstraßen oder mehrere Produktionsstätten gibt, überwiegen zwei Prioritäten den Komfort oder das Eigentum einzelner Personen: Das neue Steuerungssystem muss standardisiert und migrierbar sein.
PlantPAx® bietet ein nachhaltiges Modell für den Lebenszyklus von Steuerungs- und Automatisierungsprodukten in einer Produktionsstätte oder im gesamten Unternehmen und kann die Implementierung neuer Produktionsstraßen beschleunigen. Für diesen Kunden ermöglichte PlantPAx® dem Unternehmen, ein konsistentes Erscheinungsbild und Bedienerlebnis über die Anlagensteuerungen hinweg zu präsentieren, sich auf Standards und Spezifikationen für Software und Hardware zu verlassen und auf einen effizienten Entwicklungszyklus zu zählen.
Der Kunde entwickelte eine Anwendung gemäß seinen Anforderungen mithilfe von PlantPAx®-Vorlagen und erlebte eine beschleunigte Implementierung dank der frühzeitigen engagement mit unserem Prozessdesign-Team, der PlantPAx®-Plattform und der FactoryTalk® Software.
PlantPAx® verbessert die Transparenz
Diese Lösungen verbesserten den Geschäftserfolg des Lebensmittel und Getränke Unternehmens, verkürzten die Entwicklung und Inbetriebnahmezeit und wurden von Bedienern und Technikern problemlos übernommen.
Das PlantPAx®-System wird jetzt genutzt, um die Transparenz des Prozesses zu verbessern und so eine bessere Entscheidungsfindung für Bediener und Instandhaltung zu ermöglichen – für Old Joe und für jeden Bediener in der Produktionsstätte.