Configurazione dei criteri password per un progetto
Configurare le proprietà del nodo del progetto per configurare un criterio password per gli utenti dell'applicazione a runtime.
Le proprietà dei criteri password specificano la lunghezza, la validità e la cronologia della password. Configurare le proprietà o creare collegamenti dinamici alle proprietà per modificare la password a runtime:
- InVista progetto, selezionare il nodo del progetto.
- InProprietàespandereCriterio passworde specificare:
- Validità massima password. Il numero massimo di giorni prima che gli utenti debbano modificare la password.
- Applica cronologia password. Specificare il criterio per l'utilizzo di password precedenti. Immettere 1 per non consentire di utilizzare password precedenti o immettere 0 per consentire di utilizzare password precedenti. Immettere un numero maggiore di 1 per limitare a quel valore il numero di password che l'utente può riutilizzare.
- Validità minima password. Il numero minimo di giorni prima che gli utenti possano modificare la password.
- Lunghezza minima password. Il numero minimo di caratteri che una password deve contenere.
- Selezionare.Salva
Fornire un feedback