Utenti
    Gli utenti sono oggetti in 
Vista progetto
. Assegnare autorizzazioni e ruoli agli utenti per determinare il contenuto e l'interfaccia che l'utente vede nell'applicazione a runtime.    Ogni progetto dispone di un utente Anonimo predefinito che autentica la sessione dell'applicazione. A runtime, l'utente di sessione è l'utente connesso all'applicazione. Il contenuto e l'interfaccia utente visualizzati dipendono dalle proprietà e dal gruppo assegnati all'utente. Ad esempio, l'interfaccia può modificare:
- Le impostazioni locali della sessione e aggiornare l'interfaccia grafica
- Gli oggetti grafici e le informazioni disponibili nell'interfaccia, a seconda dei gruppi a cui appartiene l'utente
     SUGGERIMENTO: 
    Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per consentire agli utenti 
Windows®
 locali e agli utenti di Active Directory di effettuare il login a Applicazione FactoryTalk Optix
. In Vista progetto
, selezionare il nodo del progetto e quindi in Proprietà
 modificare Modalità di autenticazione
.Fornire un feedback