Configurazione di un evento di cambiamento
Attivare metodi se il valore di una variabile o di una proprietà oggetto cambia.
MANCIA:
Se si utilizza un tag controller in un evento di modifica, il tag si aggiorna sempre in fase di runtime, anche se
Applicazione FactoryTalk Optix
non visualizza il valore del tag.- InVista progetto, selezionare un oggetto o una variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare .MANCIA: Se necessario, selezionareper aggiungere una variabile.
- InEventi, accanto aVariableChanged, selezionare.
- Selezionare un metodo:
- Per i metodi globali, espandereComandi.
- Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodoGrigliaDatiespone un metodoAggiorna) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
- (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
Fornire un feedback