Estilo de panel de navegación

Propiedades globales de todos los objetos del panel de navegación del proyecto.
BrowseName
NavigationPanelStyle
SuperType
Estilo de control(ControlStyle)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color
InactiveColor
Color del rango.
Color de texto inactivo
InactiveTextColor
Color principal activo
ActivePrimaryColor
Color utilizado para indicar el color de la ficha seleccionada actualmente.
Color secundario activo
ActiveSecondaryColor
Color utilizado para indicar el color del texto de la ficha seleccionada actualmente; se omite cuando Aspecto = Subrayado
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Radio
Radius
Radio de los ángulos de los objetos.
El icono usa el color del texto
IconUsesTextColor
Cuando es Verdadero, el icono de la ficha tendrá el mismo color que el texto de la ficha
Espaciado de fichas
TabSpacing
Establece el espacio entre las fichas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.