Espesor de fuente

BrowseName
FontWeightEnum

Valores

Value
DisplayName
Descripción
100
Fino
Especifica un espesor de fuente con un valor de 100 en la especificación OpenType.
200
Ultrafino
Especifica un espesor de fuente con un valor de 200 en la especificación OpenType.
300
Delgado
Especifica un espesor de fuente con un valor de 300 en la especificación OpenType.
400
Normal
Especifica un espesor de fuente con un valor de 400 en la especificación OpenType.
500
Medio grueso
Especifica un espesor de fuente con un valor de 500 en la especificación OpenType.
600
Seminegrita
Especifica un espesor de fuente con un valor de 600 en la especificación OpenType.
700
Negrita
Especifica un espesor de fuente con un valor de 700 en la especificación OpenType.
800
Ultranegrita
Especifica un espesor de fuente con un valor de 800 en la especificación OpenType.
900
Grueso
Especifica un espesor de fuente con un valor de 900 en la especificación OpenType.
950
Ultragrueso
Especifica un espesor de fuente con un valor de 950 en la especificación OpenType.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.