Studio 5000 軟體版本促進最佳生產力,並縮短設計時間

Studio 5000 軟體版本促進最佳生產力,並縮短設計時間

最新版本包括適用於各種應用的現代化使用者介面、和增強生產力的功能

2018年3月5日於美國密爾瓦基市-工程師可以使用最新強化的Rockwell Software Studio 5000整合式開發環境,更迅速設計、建造及試運轉自動化系統。最新的軟體版本包括全新的使用者介面,在所有Studio 5000 應用程式之間提供共同的現代外觀,且包括有助於工程師改善生產力(從設計到部署階段)的更新。

Studio 5000 Logix Designer應用程式現在包括數種程式語言、和現代結構化文字編輯器,以協助達到最佳的設計時間。文字編輯器已更新許多新功能,例如可摺疊的程式碼區段和Inline 值監控,使程式設計和編輯更具生產力。

洛克威爾自動化營業經理Andy Stump 表示:「改良的結構化文字編輯器可讓具備各種不同技能等級的程式設計師,更容易使用工具。目前正在使用結構化文字程式設計的重度使用者、和不熟悉此類工具的新工程師,都能寫意地使用現代化編輯器。」

全新的 Logix 標籤式警報功能,可讓工程師輕鬆將警報加入結構文字中,並在單一環境中管理警報,也因無須進行程式設計的緣故,省下了不少時間。此功能也包括根據IEC 61800-5-2的全新變頻器安全指令集和運動指令集,以擴大運動支援。此外,現代使用者介面包括多螢幕支援和索引標籤式檢視,將有助於改善使用性並減少設計時間。

Studio 5000 Logix Designer 應用程式也包括支援全新Allen-Bradley GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380 控制器,故可在使用者設計安全系統時,提供新的高性能選項,並有助於降低整體機械成本。

Studio 5000 View Designer 應用程式現包括資料記錄和趨勢,以更輕鬆進行故障排除。此軟體提供工程師模擬功能,以進行虛擬試運轉和測試應用,協助縮短系統開發時間和減少風險。

Studio 5000 Architect 應用程式支援全系統功能,可減少設計複雜度和時間。例如,更新的版本已採用開放式資料交換介面AutomationML(自動標記式語言),以擴大Studio 5000軟體和如EPLAN Electric P8等其他工程工具之間的連接性和建全的資料共用。

全新的 Studio 5000 Application Code Manager 精簡版現可供經營規模較小的機械和設備製造商,作為單一使用者版本下載。此版本將包含免費的大量程式設計和程式庫管理功能,而標準版則提供年度訂閱選項。

此外,為協助啟動開發,洛克威爾自動化現為Studio 5000 Application Code Manager提供Machine Builder Library 和 Process Object Library。上述兩個程式庫都可從 Product Compatibility Download Center (PCDC) 免費下載。

Studio 5000 Logix Emulate 應用程式現已更新介面,以連接如Cape Software VP Link 和 MYNAH Mimic 等操作訓練系統,並具有改良的使用者介面。

 

 

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用